TEA2017连接USB-I2C异常

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

TEA2017连接USB-I2C异常

Jump to solution
8,898 Views
LB_YJY
Contributor II

诸位好!

        我们现在使用TEA2017AAT制作一款产品,参考是UM11829这份文档,目前输出功率正常,但是无法通过USB-I2C 连接到板上的TEA2017AAT,无法配置内部的MTP。目前板子上的芯片是量产版本,开发版本代理商哪里也没有!目前正在官网上购买样品。

    我做以下步骤始终连接不上。

1 PC端可以读取到FT232H,SN号码也能读取到,打开Ringo软件时D100闪烁,D110长灭;

2 TEA2017的2脚直接跳线接地;

3 USB-I2C板的24V电源和地直接连接到我的目标板上;

4 USB-I2C板的SW1波动到6处;

5 拆除TEA2017的14、15脚外围元件;

6 将连接导线长度控制在10CM以内;

7使用示波器观看IIC的波形正常,但是应答位看不出来;

8 对调SDA  SCL线;

9 一切连接好后,重新启动PC ,编程器,Ringo软件始终连接不上。

10 点击Ringo的读取按钮,可以在示波器上看到有大量的IIC逻辑波形;

  请问我哪里做的不对?

微信图片_20230321133433.png

 

 

0 Kudos
Reply
1 Solution
8,870 Views
LB_YJY
Contributor II

问题已经找到,是软件版本问题。刚入门的建议先观看这个视频。

https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1b7K7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a46...

 

View solution in original post

0 Kudos
Reply
6 Replies
8,871 Views
LB_YJY
Contributor II

问题已经找到,是软件版本问题。刚入门的建议先观看这个视频。

https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1b7K7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a46...

 

0 Kudos
Reply
8,888 Views
LB_YJY
Contributor II

下面图片是我连接的实物图

5.jpg

6.jpg

  

0 Kudos
Reply
8,888 Views
LB_YJY
Contributor II

感谢 sun wei guo

USB-I2C板是从代理商哪里购买的,与连接的对比是一样的。

 

0 Kudos
Reply
8,873 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

这里发您两个app note 如何测试跟连接这个IIC的,是TEA2016的板子做的测试,也适用于2017的产品,

0 Kudos
Reply
8,871 Views
LB_YJY
Contributor II

谢谢!

0 Kudos
Reply
8,892 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你是用的下面的转换板子吗:

TEA2016 USB-I2C Programming Interface | NXP Semiconductors

0 Kudos
Reply