Hi NXP,
VSUP > VSUP_UVH on the board, FS85 calls GoTo_STBY to enter standby, wake FS85 up by WAKE1, read the value of VSUPUVH bit in M_FLAG2 is 1, which is in conflict with VSUP > VSUP_UVH, why?
In addition, in FS85, POR refers to what voltage reset.
After power on your system, please clear this VSUPUVH bit.
[gw]After power on reset the VSUPUVH bit is ‘1’,you can clear it after power on reset happen. POR reset means Vsup reset.
除了这个问题,SBC其他的功能运行都是正常的对吧?
wakeup 的话可以查询的到。
M_FLAG2 register
是的,这个是可以查到是否有唤醒动作,但请问怎么区分IC是休眠唤醒(Vsup保持正常供给),还是重新上电唤醒(Vsup有Reset)呢?
reset 就是reset不叫唤醒吧!
刚才给您贴上的就是可以通过寄存器查询到底是WAKE1 还是WAKE2的唤醒
两点:
1:看看芯片的OT_VSUP_CFG是怎么配置的,
2:测试下VSUP的管脚看看实际是怎么回事,他不会无缘无故的set 1,如果在clear以后
那不可能是这样,你可以示波器测试下VSUP,另外多测试几块板子试试
这个现象我没复现出来在EVB 上,你测试了几个板子?另外你有NXP FS85 EVB 吗?如果有的话你也可以实验下。
只要不是reset的操作寄存器的数值不会改变