关于MKM34Z256VLL7的RTC电流异常问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

关于MKM34Z256VLL7的RTC电流异常问题

1,347 Views
祥楠翟
Contributor I

       我最近使用MKM34Z256VLL7这款芯片,有几台机器放了不到2个月纽扣电池的电就被耗光了,纽扣电池容量48mAh。我将二极管拆掉,把电流表串到二极管两端,几台机器所测得的电流从10uA到80uA不等,且有时电流会从10uA逐渐上升到100多uA;软件上把所有功能都关闭,配置成低功耗模式,情况任然如此;在关机状态测量所有IO口,除了VBAT、EXTAL32、XTAL32外,其他IO口大多数有10mV左右电压。

我的问题是:

1. 数据手册上只说了在不用外部晶振情况下的电流应在1uA以下,请问在启用外部晶振时的RTC电流范围是多大?

2. 若是硬件上的问题,有没有可能是芯片被静电损坏?

3. 若不是硬件问题,软件配置上有哪些需要注意的?

电路图如下:

pastedImage_1.jpg

谢谢!

0 Kudos
1 Reply

1,125 Views
jinyuzhang
NXP Employee
NXP Employee

Hi 尊敬的用户

    感谢您在恩智浦社区的提问,您这个问题不属于电源相关芯片的范畴,请您将问题提Kinetis MCU的技术社区

https://community.nxp.com/community/kinetis?tid=community 

    谢谢!

BRs

NXP

PMIC and SBC question
0 Kudos