我是用import SDK examples选择frdmmcxn947板卡中mcxn947_web_lwip_httpsrv_bm的例程,程序是可以正常运行,但是我想要把我设计的HTML文件编译成.c,所有我在以下目录中,找到makefsdata的源文件,MCUXpressoIDE_11.10.0_3148\workspace\frdmmcxn947_web_lwip_httpsrv_bm\lwip\src\apps\http\makefsdata
但是我在Windows下如何运行呢,我尝试使用gcc来编译,但是报错了,下面是我在CMD中运行的过程
PS C:\Documents\MCUXpressoIDE_11.10.0_3148\workspace\frdmmcxn947_web_lwip_httpsrv_bm\lwip\src\apps\http\makefsdata> gcc -o makefsdata makefsdata.c
makefsdata.c:103:10: fatal error: lwip/init.h: No such file or directory
103 | #include "lwip/init.h"
| ^~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
附件里面是目录下的文件
Hi @Zhihao1
你遇到的错误表明编译器无法找到 lwip/init.h 文件,这是编译 makefsdata.c 所必需的。这个问题可能是由于缺少包含路径或文件引用错误。你可以按照以下步骤解决这个问题:
设置包含路径:在使用 GCC 编译 makefsdata.c 文件时,需要指定包含 lwip 头文件的路径。你可以通过添加 -I 标志,并跟上包含 lwip 头文件目录的路径来做到这一点。
例如:
gcc -o makefsdata makefsdata.c -Ipath\to\lwip\include
将 path\to\lwip\include 替换为包含 lwip 头文件的实际路径,这个路径应该在你的项目或 SDK 目录中。
编译 makefsdata 工具:你需要将 makefsdata.c 与所有必要的源文件和链接库一起编译。如果有多个源文件,应该将它们一起编译。
例如:
gcc -o makefsdata makefsdata.c other_source_file.c -Ipath\to\lwip\include
BR
Hang
Hi @Zhihao1
您好,我下载了您的工程,但是编译报错。
关于HTML代码的不同,这可能是由于makefsdata工具在转换过程中对HTML代码进行了一些优化或者修改。您可以检查一下转换后的C文件中的HTML代码,看看是否有任何不同之处。
检查您的浏览器是否支持SSI和CGI。并非所有浏览器都支持这些功能,因此在某些浏览器中可能无法看到预期的结果。
BR
Hang