NMEA 2000确认(需要通过NMEA 2000认证):
目前有款船载机项目,需要支持NMEA 2000功能(根据资料NMEA 2000与CAN差不多,但协议不同),帮忙确认如下?
1.TJA1043T是否可以实现NMEA 2000功能?
2.供电电压范围和电流范围分别是多少(接口定义如下)?
3.电源部分是否必须要隔离电路隔离(如下电路)?
NMEA 2000扩展资料如下(供参考):
1.NMEA 2000是船舶工业中常用的通信协议。它允许来自不同制造商的设备无缝协作,从而提高与现有系统的互操作性和集成。
2.它们通常是五针连接器,分别对应NMEA 2000协议的五个线路:CAN High,CAN Low,Power,Ground,和Shield。这些连接器可能是微型或中型,具体取决于设备和安装的需求。
3.NMEA 2000使用最初为汽车行业设计的控制器局域网(CAN)技术。NMEA 2000基于SAE J1939高级协议构建,但使用自己的消息传递方案。
4.NMEA 2000是NMEA 0183串行数据总线标准的更新版本。与NMEA 0183相比,NMEA 2000的数据速率明显更高(250k 位/秒对 4800 位/秒)。因此NMEA 2000为船舶提供了更好的性能和更可靠的通信。
我已经获悉:TJA1043可实现CAN部分的功能,其它部分要根据客户的要求来做