Hi all,
我们有个客户在使用MCIMX6G2DVM05AB时,每年有超过1%的故障是跟这个芯片有关,但我们未能排查到具体是什么造成的,
请问你们有没有碰到类似的芯片故障,或者给与一些建议
下面几个故障排查情况:
由于终端客户反馈是在使用U盘后出现问题,我们同客户测量故障芯片的USB数据信号USB_OTG2_DP/N两个管脚(U13,T13)对GND信号的阻抗,
和正常的芯片差不多,约680KΩ。
较正常芯片的偏低,其中USB_OTG2_D_N只有约98Ω;USB_OTG2_DP则为约650KΩ。
几个管脚分别用104的电阻上拉到3.3V或者105的电阻下拉到GND。在这个故障案例中,SNVS_TAMPER[0]上的电平会被识别错误,导致软件错误配置,
产品功能异常。该型号仪器的版本是4'b0101,但会被错误识别为4'b0100,即SNVS_TAMPER[0]会识别不到高电平。测量了同样是高电平的SNVS_TAMPER[0]和SNVS_TAMPER[2]两个
管脚上的信号波形,并没有明显的差异,从波形看,都是有拉到高电平的。后来将上拉电阻改为473或更小,处理器就可以正常识别到高电平。仪器的功能也就正常了。
以上有两个故障都和USB接口相关,客户有针对USB接口做了ESD测试,4KV接触放电并没有出现问题。也专门做了对USB数据信号的短接,短接到VBUS或者GND,短接会造成仪器死机,
但复位后功能正常。看起来并不是由于静电或者插拔时不小心短接导致的。除此之外,其实还有其它的故障现象正在分析中,客户担心是否应用这个芯片的电路是否存在什么问题。
Hi Rita,
我邮件已发给你了,请问是这个邮箱号吗?no-reply@mail-community.nxp.com
你这边图纸能发给我们一下吗,我给你提个case,你邮件发给我们,我们看一下。
Hi Rita,
请问您的邮箱号是多少?
我在case里给你回复了,你应该可以收到邮件,直接回复就OK