FlexCAN在Loop Back模式下,TX管脚可以检测出信号吗?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

FlexCAN在Loop Back模式下,TX管脚可以检测出信号吗?

613件の閲覧回数
ycgxy1650601
Contributor III

HI:

    我有MPC5606的开发板,使用FlexCAN模块,配置为Loop Back模式;调试发现,接收BUF接收的内容即为发送的内容,但同时用CAN分析仪检测数据,发现TX管脚没有任何信号。在MPC5606 Reference Manual手册中关于loop back模式,有这样一段说明:

111111.JPG

在normal模式下,可以正常收发报文。

问题:FlexCAN在Loop Back模式下,TX管脚可以检测出信号吗?

ラベル(1)
0 件の賞賛
0 返答(返信)