您好,我想要使用Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64.exe中的DDR tools的DDR Validation来验证我的评估板8MMINILPD4-EVK,但是为什么显示电路板无反应?经检查,选用的config为fsl-imx8mm-evk.mex,串口连接正确,USB连接正确,在测试连接使报错“电路板无反应。
谢谢!
i.MX8MMINI CONFIG-TOOLS-IMX
好的,谢谢,我再试试
Hi @mekloby
我在我的imx8mm evk板子上运行了v25.12 版本的Config Tool. 没有问题。请保证串口和USB连接正确,板子进入download模式,上电后点击Scan按钮。出现COM口和HID的时候证明连接完成。可以整成运行相关DRAM的测试。
B.R
现在我们官网最新的版本是v25.12, 你的v25.2是指那个版本的?请下载v25.12试一下。
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-developm...
不好意思,由于我的疏忽,将25.12打成了25.2,目前我使用的应该是最新版本,请问还有什么问题可以排查吗?
HI @mekloby
开发板进入download模式了吗?
您好,设置成了下载模式,开关值分别是1010XXXXXX和XXXXXXXXX0;我使用mscale工具成功连接,但是config_tools工具始终连接不上。