NXP Tech Blog - 2ページ

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog - 2ページ

Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

近年、IoTデバイスやエッジ機器の普及に伴い、セキュリティ要件はますます高度かつ複雑になっています。NXPでは、プロセッサ、セキュアエレメント、ソフトウェア/ツール、関連ドキュメントを含む総合的なセキュリティ・ソリューションを提供しており、開発者が設計段階からセキュアなシステムを構築できる環境を整えています。
本まとめページでは、NXP CommunityのTech Blogにて公開したセキュリティ関連記事を一つに集約し、必要な情報に素早くアクセスできるように整理しています。記事は、NXPデバイスの基礎知識から実装ハンズオンまで幅広くカバーしており、これからNXP製品を用いてセキュア設計を進める方に最適な構成となっています。
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 975
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのインターフェース製品についてまとめたページです。

I²C / I3C / SPI といったIC間通信から、CANのような車載・産業用途で不可欠なフィールドバス、さらに電圧レベル変換や USB Type‑C まで、インターフェース技術は用途に応じて多様化・高度化しています。

本ページでは、NXPのインターフェース関連技術・製品について、

「基礎を理解する → 実際に動かす → 挙動を読み解く」

という流れで、日本語技術記事を体系的にまとめています。

初めて通信を学ぶ方はもちろん、「なぜ動かないのか」「この波形は正しいのか」といった設計・デバッグの課題に直面している技術者の方向けのお役立ちコンテンツもあります。目的に応じて、気になるカテゴリからご活用ください。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 991
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では半導体ハードウェアに搭載されるセキュリティ機能とは何か?それを実現する技術/製品の種類(セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど)について概要を紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 1,854
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編①として、NXPマイコンで、実際にモータ制御を実施するための環境を準備していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,193
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③


今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。
(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,326
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編①として、NXPマイコンで、モータ制御を実施するための開発環境をご紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,206
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのモーター制御に関わる記事をまとめたページです。

MCXマイコンをベースに、モーター制御の基礎から、実際の動かし方まで丁寧に解説しています。

是非、ブックマークを!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,062
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

前回はi.MX 93を例にセキュアブートの仕組みについて解説を行いました。(前回の記事をまだ見られていない方は、以下をご参照ください。)

 記事:i.MX 93プロセッサ: セキュアブートの署名と認証の仕組みを解説 (日本語ブログ)

今回は、実際にSecure bootを実装するための手順をハンズオン形式でご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,498
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

昨今、サイバーレジリエンス法(EU)やJC-STAR(日本)等、世界各国で法規制が確立しつつあります。またそれらの技術要件の中には、セキュアブートの要件も入ってきており、みなさまもよく耳にする重要な機能の一つかと思います。

しかしながら、実際にはセキュアブートの仕組みを理解せず使用してるユーザーも多いです。そのため、今回はi.MX 93のセキュアブート(AHAB)を例に仕組みを解説していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,827
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

インラインECC(Inline Error Correction Code)とは、メモリやストレージで発生するビットエラーをリアルタイムで検出・訂正する仕組みの一種です。i.MX 8M PlusのようなDDRコントローラでインラインECC機能を有効にすると、DDRアクセスのパフォーマンスは下がりますが、DDR容量の約1/8をECC領域として使用することで、ECCを保持するための専用メモリを追加する必要がありません(=BOMコストの低減)。

本稿では、インラインECCの機能説明と実装方法について紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,901
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

NXPは古くからスマートカードやモバイル端末向けセキュアエレメントなどの製品を展開しています。
それらの技術をもとに、組み込み用としては暗号アクセラレータ搭載MCU/MPUに加えて、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュリティ専用IC(セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータ)といった製品をスケーラブルに展開しており、異なるセキュリティ強度の製品が必要になった場合も容易に移行が可能です。

またEdgeLock®セキュア・エンクレーブ、セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータに対して機密情報をセキュアに書き込むクラウドサービス(EdgeLock 2GO)の提供も行っています。

本記事では、NXP製セキュリティ機能搭載製品の特長とメリットについて紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,760
renukasc
NXP Employee
NXP Employee

while activating activation code B25C-AEBB-4319-BAB1 in EBclient licence administartion , i get below error

Status: 9, Polling for response

Status: 11, Done

ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0).
Connection to FlexNet Operations Server failed.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,032
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

SYSFS, as legacy interface for GPIO control in Linux. While widely used in the past, this interface has been officially deprecated in favor of the libgpiod character device interface since Linux kernel version 6.0 and later.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,026
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

On MX95, need to modify the configuration of the Config-Tools to run DDR test if the SDP is through USB2.

 

MX95 A1(engineering version, not for production) has both USB1 and USB2 enabled as SDP.

MX95 B0 will only enable one USB port as SDP, and SDP on USB1 and USB2 will be in different part-number.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,516
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

車載Ethernet 10BASE-T1Sの基礎についてまとめたページです

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,550
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、製品のセキュリティ対応において一般的に直面する課題と、それらをNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用することで、どのように解決できるかを簡単にご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 1,810
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

欧州のCRA法、日本のJC-STAR制度、米国のU.S. Cyber Trust Markプログラムなど、各国でサイバーセキュリティ制度の整備が進む中、これまでセキュリティ機能が重視されてこなかった分野においても、セキュリティへの関心が急速に高まっています。
 
本記事では、セキュリティ機能の導入にあたる目的別のユースケース例をご紹介します。
(読了:5分)
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,929
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,072
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

Automotive用EthernetにおけるMACSec技術についてまとめたページです。

第二回は、MACSec対応のデバイスをどう組み合わせるのか、について記載します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,265
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

名だたる有名企業がこぞって投資するオープンソースのRTOS、それが「Zephyr OS」です。
最近注目を集める比較的新しいRTOSである「Zephyr OS」についての概要を説明します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,857
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動(本記事)
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,983
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,349
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

近年、車載通信の高速化に対応して車載Ethernetの導入が進んでいますが、一方でセキュリティの重要性も認識されるようになってきました。

MACSecは車載Ethernetにセキュリティ機能を提供するものです。

本記事では、車載用EthernetにおけるMACSec技術について説明します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 3,386
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone!! This one is going to be a very brief blog. A lot of times, system developers encounter OOPS from the linux kernel while tweaking in the kernel drivers.
A kernel OOPS is a non-fatal but serious error that help developers debug the potential problems.
It is like the kernel is the patient with an illness trying to talk to a doctor and telling what is wrong with it so that the developers can identify the issue and fix it.

It generally occurs when the kernel detects an invalid operation such as an illegal memory access, NULL pointer dereferences, invalid instruction execution. An OOPS doesn't necessarily mean that the system will stop working right there and then. However, it does impact the reliability of the system until a point at which the system could potentially halt and stop working.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,040
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hello to you all! In this blog, we will focus on low power management in PCIe. PCIe Power management aims at reducing power consumption in PCIe devices by putting them to low power states when they are idle and bringing them back to full power state when required.

Why does it matter ?  Because PCIe devices in the market such as graphic cards, storage devices, Network Interface Cards can consume significant power when they are active. Power management allows them to scale down their power consumption during idle or periods of low activity.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 8,037
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行(本記事)
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,219
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド(本記事)
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,245
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone! This blog will cover the following: -

 

  1. System Overview
  2. Use-case
  3. What are Outbound and Inbound windows in PCIe and how do they work?
  4. What is ATU and why is it important in PCIe?
  5. How to configure the PCIe windows in LS1028 and iMX8QXP
  6. Code walkthrough
  7. Running the test case
詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,585
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるようコンテンツ・マップ(PDF)を公開しています。

実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,169
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)において3つの重要な指標について以下のように解説します。

管理すべき指標とBMSの重要性を理解いただけると幸いです。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,373