NXP Tech Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog

shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

欧州のCRA法、日本のJC-STAR制度、米国のU.S. Cyber Trust Markプログラムなど、各国でサイバーセキュリティ制度の整備が進む中、これまでセキュリティ機能が重視されてこなかった分野においても、セキュリティへの関心が急速に高まっています。
 
本記事では、セキュリティ機能の導入にあたる目的別のユースケース例をご紹介します。
(読了:5分)
Read more...

More
0 0 35
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

Read more...

More
0 0 79
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

Automotive用EthernetにおけるMACSec技術についてまとめたページです。

第二回は、MACSec対応のデバイスをどう組み合わせるのか、について記載します。

(読了:10分)

Read more...

More
0 0 147
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

名だたる有名企業がこぞって投資するオープンソースのRTOS、それが「Zephyr OS」です。
最近注目を集める比較的新しいRTOSである「Zephyr OS」についての概要を説明します。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 340
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動(本記事)
Read more...

More
1 0 282
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

Read more...

More
1 0 426
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

近年、車載通信の高速化に対応して車載Ethernetの導入が進んでいますが、一方でセキュリティの重要性も認識されるようになってきました。

MACSecは車載Ethernetにセキュリティ機能を提供するものです。

本記事では、車載用EthernetにおけるMACSec技術について説明します。

(読了:10分)

Read more...

More
2 0 376
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行(本記事)
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
Read more...

More
1 0 430
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド(本記事)
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
Read more...

More
1 0 573
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるよう、このたびコンテンツ・マップ(PDF)を公開いたしました。

実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,426
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)において3つの重要な指標について以下のように解説します。

管理すべき指標とBMSの重要性を理解いただけると幸いです。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 1,021
KosukeSogawa
NXP Employee
NXP Employee

NXP車載向けマイコンの機能安全対応について、通常の(機能安全非対応)マイコンと何が違うのか説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 1,082
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)に関する内容を以下のようにまとめています。

BMSにこれから携わる方に読んでいただけると嬉しいです。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,323
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

このブログでは,デジタル回路で使われる論理回路の種類(*TTL,*LVTTL,*CMOS)の電圧レベルの違いから,それを判断する上で重要なVOH/VOL/VIH/VILの意味について解説します.

さらに様々な変換の方法の中から,どのような電圧レベル・トランスレータを選べばよいかを解説します.

特に特別な扱いが必要となる,双方向オープンドレイン信号の変換について詳しく見てみます

Read more...

More
0 0 1,486
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

この記事では、MyNXPアカウントの登録方法を分かりやすく説明します。

またMyNXPアカウントのメリットについても簡単にご紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,141
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXP製品の使用方法が分からない場合や、ドキュメントを読んでも内容が理解できないときのために、NXPでは問い合わせ窓口を用意しています。
この記事では、実際にどのように問い合わせを行えばよいのか、手順を分かりやすくご紹介します。
*2025年6月より、日本語での問い合わせが可能になりました。

Read more...

More
1 0 1,535
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

ある、マイコン/プロセッサに適したNXP PMIC PFシリーズ を検索するときに、助けとなる情報をまとめています。

nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステム・ベーシス・チップ (SBC)」ページで提供されている、プロセッサに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)とあわせて使用してください。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,410
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。

本記事では、MRAMの特徴を説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,129
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MXアプリケーション・プロセッサのLinux BSPに含まれるデモ・リポジトリ「GoPoint」を紹介します。
「GoPoint」には、物体/顔検出などのMachine Learning (ML)をはじめ、ビデオ再生カメラのISP調整3Dグラフィックス(OpenGL ES)などのマルチメディアのデモがあり、i.MXアプリケーション・プロセッサの各種機能を簡単に確認できますので、是非お試しください。

Read more...

More
1 0 1,223
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第3回では、Step 3を説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,328
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第2回では、Step 2を説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,090
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。

・Step 1 - 候補となる電源ICの選定

・Step 2 - 実装面積の確認

・Step 3 - 熱設計の確認

*第1回では、Step 1を説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,439
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回まではG-cell MEMSについて説明しました。

第四回はこのG-cell MEMSのコンデンサ容量をASICで信号処理する機構について取り上げたいと思います。

Read more...

More
1 0 1,529
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回はG-cell MEMSの概要について説明しました。

第三回は出力特性や特殊機能などについて取り上げます。

Read more...

More
1 0 1,653
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

第二回は加速度センサの心臓部である、加速度を検知する機構について取り上げます。

Read more...

More
1 0 1,308
satoshikamiya
NXP Employee
NXP Employee

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以後「JC-STAR」と表記します)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用する日本独自のIoT製品セキュリティ評価制度です。本稿では、JC-STARの概要と、NXPのセキュリティ製品について紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,824
yutaka_ando
NXP Employee
NXP Employee

i.MX 8M Plusの評価ボード (EVK) を用いて、マルチメディア機能(ビデオ再生、オーディオの録音/再生、カメラ動作、Wi-Fi接続、NPU動作など)の動作を確認する方法について説明します。

Read more...

More
1 0 1,583
Yusei_Uegama
NXP Employee
NXP Employee

組み込みデバイスの限られたリソースの中でLLMを使用するためには、RAGが必要となります。

本稿では、NXPの LLM + RAG ソリューション 「eIQ GenAI Flow」についてハンズオン形式で紹介します。

Read more...

More
3 0 2,651
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 1,808
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

eIQ Time Series Studio(時系列モデル開発ツール)の概要から、プロジェクトの作成 → データセット → トレーニング → エミュレーション → デプロイメント → データロギングと、使い方の流れを記載しています。

本記事は、eIQ Time Series Studio v1.0.4を起動させた際に表示される"Documentation"メニューに記載されている資料を翻訳したものです。必ず最新の英語版をご確認いただき、本記事はあくまでも補足的な内容としてご利用ください。

Read more...

More
1 0 4,781