USL:https://community.nxp.com/t5/MCUs-Community-Articles/LPC5500-MCU-Series-There-s-a-lot-under-the-hood...
由 Eli Hughes于 2020-01-21 创建的文档
在一生的大部分时间里,我热衷于编程和嵌入式微控制器。在我的职业生涯中,我积累了许多不同体系结构的经验,包括一些专门用于特定应用程序的体系结构。即使在当前专用设备市场多样化的情况下,我仍然坚持寻找最有趣的通用微控制器市场。我认为这源于我对计算机最初的热爱。这可以追溯到七年级,当我们使用Apple IIe计算机学习“计算机素养”时。在课程中,学生们学习了如何使用BASIC语言编写程序。项目涵盖了从简单图形、打印到游戏的所有内容。与此同时,我了解到,我那些玩Nintendo™的其他7年级同学的热情与计算机素养的活动有关。通过一本流行的游戏杂志,我发现为任天堂供电的芯片是为学校计算机供电的设备,即古老的“ 6502”。那是顿悟的时刻。如果CPU既可以是游戏系统又可以是文字处理器,那么它真的可以*做我想做的任何事情*。不久之后,我便开始挖掘6502的复杂细节来为我的作品提供动力。6502是我的第一个通用CPU。
Read more...