恩智浦设计知识库

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

NXP Designs Knowledge Base

讨论

排序依据:
由于NXP之前使用的git服务器codeaurora已经永久性关闭,本文说明针对S32G如何迁移到github服务器的方法。 目录 1    服务器迁移情况说明... 2 2    参考文档和工具... 4 3    Yocto迁移说明... 4 3.1  从头开始新建Yocto工程说明... 4 3.2  对已有Yocto工程的迁移说明... 6 3.3  Migrate.sh的帮助... 7 4    独立编译迁移说明... 10 4.1  PFE独立编译... 11 4.2  IPCF独立编译... 13
查看全文
this doc and project explain how to integrate S32G M stby demo and Linux STR demo to one demo to achieve the fast boot, chinese version: 本文说明如何在S32G2 RDB2板上搭建 一个M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo加A53 Suspend to RAM的Demo,主要的 应用场景是电动汽车的快速启动。 G3与更新版本BSP的支持情况与此类 似,不再另外说明,客户可以自行参考开发。 请注意本文为培训和辅助文档,本文不是 官方文档的替代,请一切以官方文档为准。     目录 1 参考资料说明与声明 .................................................. 2 2 STBY+STR的硬件注意点 .......................................... 3 3 修改M7 MCAL Standby Demo代码 ............................ 5 3.1 Clock相关修改 ........................................................ 5 3.2 MCU相关修改 ......................................................... 5 3.3 UART Clock相关修改 ............................................. 7 3.4 Port相关修改 .......................................................... 7 3.5 I2C相关修改 ........................................................... 7 3.6 实现M核进入STDY状态等待功能 ........................... 8 3.7 Main函数的修改 ..................................................... 8 4 修改Bootloader工程来支持同时Boot M/A核Demo ... 10 4.1 I2C Clock相关修改 ............................................... 10 4.2 Port相关修改 ........................................................ 11 4.3 其它修改 ............................................................... 12 5 修改A53 Linux代码 .................................................. 13 6 Demo 运行测试 ........................................................ 13 6.1 硬件连接 ............................................................... 13 6.2 镜像烧写 ............................................................... 13 6.3 Demo运行 ............................................................ 14 7 工程发布包............................................................... 15 8 未来开发建议 ........................................................... 17 8.1 M/A核同步机制 ..................................................... 17 8.2 功能安全与信息安全 ............................................. 17 9 遗留问题 .................................................................. 17 9.1 IPCF STR支持 ...................................................... 18 9.2 PFE Slave STR支持 ............................................. 18 注意以下说明与声明: 说明: 汽车网关有快速启动要求,而电动车因为驻车时有更大的电池提供待机电源,所以希望是使 用Linux 的suspend to ram 的功能来实现Linux 的快速启动,而在S32G 上则需要考虑将M 核的 Standby 功能 与A 核的STR 功能 结合起来,目前可用的资源包括:  从BSP32 起支持ATF,可以支持Linux 端的STR 功能,文档《S32G_Linux_STR_V1-*.pdf》 (John.Li)说明linux STR 的原理和与M7 Standby Demo 结合时所需要的修改。  NXP 的M7 内部standby demo,可以支持M 核端的standby 功能,支持full boot 和standby ram boot。文档《S32G_Standby_Demo_V4-*.pdf》(John.Li)有详细说明,本文使用MCAL full boot+GPIO resume Demo。  本Demo 与本文主要说明如何将这两个Demo 结合起来,形成一个整体的Demo。  由于需要Boot M 核加A 核,所以也需要Bootloader 工程的支持,文档 《S32G_Bootloader_V1-*.pdf》(John.Li)说明了如何创建一个MCAL sample 加Linux 的 Bootloader 工程。 声明: 请注意:  M7 standby demo 本来为NXP 内部Demo,不保证运行质量。而Linux 本身也是reference software。  Linux STR 本身会引入比较复杂的电源管理切换,也会引起系统级的不稳定性。  本文所说的方法也是实验性质,不保证运行质量。 所以客户应该谨慎决定其产品功能并自行保证其产品质量,本文及本Demo 仅为Demo 性质。   This article explains how to build a demo of M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo plus A53 Suspend to RAM on the S32G2 RDB2 board. The main application scenario is the quick start of electric vehicles. The support situation of G3 and the newer version of BSP is similar to this, no further explanation is given, customers can refer to it for development by themselves.  Please note that this article is a training and auxiliary document. This article is not a substitute for the official document. Please refer to the official document. Contents 1    Reference materials and statement 2 2    STBY+STR hardware checkpoints. 3 3    Modified M7 MCAL Standby Demo codes. 5 3.1  Clock modification. 5 3.2  MCU related modification. 6 3.3  UART Clock related modificaiton. 7 3.4  Port related modification. 8 3.5  I2C related modification. 8 3.6  Enable the waiting function of M core entering STDY. 9 3.7  Main function modification. 9 4    Modify the Bootloader project to support simultaneous M/A core demo  11 4.1  I2C Clock related modification. 11 4.2  Port related modifcaiton. 11 4.3  Others modificaiton. 13 5    Modify A53 Linux codes. 14 6    Demo running and testing. 14 6.1  Hardware link. 14 6.2  Image burning. 14 6.3  Demo running. 15 7    Project release package. 16 8    Suggestion for the future development 17 8.1  M/A core sync mechanism.. 17 8.2  Function safety and Information security. 17 9    Remaining issues. 18 9.1  IPCF STR support 18 9.2  PFE Slave STR support 18   as need refer:   S32G_Linux STR This doc explain S32G Linux STR details and modify to integrate with M stdy demo https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Linux-STR/ta-p/1652680 S32G Standby Demo the project build a new Mcal standby demo and explain its details https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-M-kernel-Standby-demo-and-how-to-porting-to-Mcal/ta-p/1556313 S32G Boot customization doc how to run bootloader to run mcal&linux https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Bootloader-Customzition/ta-p/1519838
查看全文
i.MX RT1170 crossover MCUs are part of the Edge Verse™ platform and are setting speed records at 1 GHz. This ground-breaking family combines superior computing power and multiple media capabilities with ease-of-use and real-time functionality. For reducing the overall system cost, RT117x didn't have embeded flash, need external Flash as program storage and XIP place, NXP and third party like IAR, KEIL and Segger all provide mature tool to make Nor Flash‘s programing with their own flashloader, can fulfillment most customer’s application requirement, but still some users need to customize the flash programing algorithm due to programing speed optimization and difference of the nor Flash from different vendor and, such as SFDP support, QE bit's position, default sector size, DDR/OPI/QPI feature, default 3 Bytes/4 Bytes mode and also operating sequence, but the default Flashloader is based on the ROM API, it's hard to debug and customize as there is no source code. This reference demo will use source code Flash operation API instead of ROM API. In addition, it also add two new useful feature, first one is current Flashloader framework can't support some nor flash which need pre-configuration, such as Cypress's S25HL01GT, its sector size is not unified, need to config additionally. This reference demo give some function interface to implement it with 3 bytes/4bytes command mode and DDR/SDR mode, it also improve the original framework by adding read-erase-write demonstration code, which can help user to verify their customized Flashloader without need to copy to IDE every time, improve the efficiency greatly. Second advantage is it can support download flow‘s log generation, by default there is no log info in overall download flow, hard to locate which step(get configure/init/erase/program/verify) the failure occur, this demo code add log function to record every detailed download step, by which users can optimize their download speed, it's helpful for mass production. Developers can also debug and customize depend on their own specific requirement and different nor Flash.
查看全文
结合MPC5748G的Lifecycle机制,阐述如何使用Lifecycle机制来满足在开发阶段及最终消费阶段对各利益相关方的数据进行保护的需求,比如Tier1的IP(知识产权)、OEM的一些标定参数、车主的个人隐私等。并介绍Lifecycle在每个阶段所支持的主要安全特性及如何配置使用。
查看全文
EEPROM selection guide for serial RCON boot. On S32G reference manual, we only ask customer to make sure I2C address of EEPROM is 0xA0, no others requirement. Actually, S32G only supports EEPROM with one 8-bit address byte. For high capacity EEPROM such as AT24C64D@8K bytes, which need two 8-bit word address bytes. Can’t be supported by S32G ROM.   AT24C64D.pdf         AT24C01 has been validated on S32G EVK board, which need one word address byte AT24C01.pdf   Thanks, Lambert
查看全文
This document introduce how to do LPDDR4 DQ Swapping in S32G platform.
查看全文
The label printer requires some means of regulating the flow of data to and from the system to which they are attached. The suspension and resumption of data flow is necessary in a variety of circumstances. The attached PPT introduces a simple and effective flow control method running upon lwIP stack.  
查看全文
Background:  ➢ IP protection is important for most customers, Kinetis, LPC54 series and i.MX RT have necessary security features that help us to win customers and markets. ➢ LPC55 series is a new generation of IoT MCU which is used for consumer and industrial market. LPC55 non-S parts are adopted by most customers due to its low-cost and easy-to-use features, but its secure features are different with S parts and is significantly simplified. ➢ LPC55 is designed for secured IoT application, so it’s supposed to hide the SWD/ISP ports after development work is finished. If the SWD/ISP ports are secured, they couldn’t be used any more. While for LPC54 & Kinetis MCU, mass erase command can be used to recover the MCU after the MCU is secured. ➢ However, Customers need the feature to secure the debugging/ISP ports, but they also need to recover them in some cases: - Reprogramming to update firmware - Investigate and analyze failed parts returned from end market - Rescue the MCU if it’s locked and stuck ➢ According to customers’ requirements, NXP support team raised the proposal to implement a solution which can be used to secure and recover the SWD/ISP ports with an IAP backdoor method. Solution: By Operating PFR region, LPC55 could switch between secure and recovery mode.   lpc5506_debug_isp_test_20220714: demonstrate how to operate this region to lock Debug Port then how to recovery it. The user interaction could be raised by UART or button;         2.hmac_test_20220714: demonstrate one full security flow,      ➢ This is a complete solution to secure & recovery debugging/ISP ports on LPC55, and it uses host machine challenge mechanism to implement security features: ▪ Challenge Host machine against unknown host probe; ▪ Generates dynamic seeds, so that the final encrypt information will be dynamically changed; ▪ The image hash value is device related, that avoids same encrypt info for different image/product; ➢ Customer also could clip the solution to simplify application complexity: ▪ Use UUID for device information only, no seed is needed; ▪ Host machine can use fixed keys instead of image hash values to do info encryption; ▪ Host machine can use UUID lookup table to find out verification key; Every device is programmed with dedicated verification key during production.  Demonstration: The attached demos could run at LPC55S06 EVK, and could easily migrate to other LPC55 series.
查看全文
FAST BOOT FOR lx2160 IN adas •Objective To speed ​​​​up bringup of LX2 chip-based systems •Pain Points to Address The bringup time is much longer than 3s, which is very sensitive in ADAS systems or time-sensitive systems. •Value Proposition / Key Features The guide can help customers shorten uboot time from 5s to less than 1.5s, saving more than 70% bootup time. •Deliverables Demo based on LX2160ARDB board. Reference codes and patches. Guide for Fast boot document. Fast boot 广泛用于嵌入式设备,现以lx2160ardb板为例进行相关探索。 启动流程: 优化思路: 1.适当提高FSPI时钟速率 diff --git a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw index 422139c..0f8d5c9 100644 --- a/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw +++ b/lx2160asi/flexspi_divisor_32.rcw @@ -7,8 +7,10 @@ * Modify FlexSPICR1 register, to increase FlexSPI clock closer to 50MHz, * with divisor value as 32. * => 750 * 2 / 32 ==> 46.875MHz + *write 0x1e00900,0x00000013 + * 0f -12 =125M */ .pbi -write 0x1e00900,0x00000013 +write 0x1e00900,0x0f .end ​ 2.关键路径优化 固化spd参数 固化ddrc参数 BL33 裁剪 详细patch和测试结果参考附件。
查看全文
本文说明在S32G2 RDB2板上实现LLCE to PFE Demo的搭建过程。本Demo目前包括:  CANtoEth:CAN0发送,用硬件回环到 CAN1接收,然后通过PFE_EMAC1, 再通过RGMII接口发出。  CANtoEth:CAN0发送,用硬件回环到 CAN1接收,然后通过PFE_EMAC1, 再通过SGMII接口发出。  EthtoCAN:PC通过PFE_EMAC1的 RGMII发出,接收到CAN1,再硬件 回环到CAN0  CANtoCAN Logging to Eth: CAN0发 送,用硬件回环到CAN1接收,然后 通过PFE_EMAC1,再通过SGMII接 口发出,同时LLCE内部硬件把CAN1 再发送到CAN15_TX,再用硬件回环 到CAN14_RX 软件版本为 RTD3.0.0+LLCE1.0.3+PFE0.9.6/0.9.5。
查看全文
This doc expain how to use eMMC from user space, contents as follows: 目录 1 eMMC的分区情况 ...................................................... 2 2 S32G+BSP29上默认的eMMC启动 ............................ 3 2.1 eMMC硬件设计 .................................................. 3 2.2 eMMC的镜像烧写办法与启动 ............................. 6 2.3 增加MMC内核测试工具 .................................... 10 3 eMMC GP功能的测试 .............................................. 10 3.1 eMMC GP功能的说明 ....................................... 10 3.2 eMMC GP功能的测试 ....................................... 11 4 eMMC RPMB功能的测试 ......................................... 13 4.1 eMMC RPMB功能的说明 ................................. 13 4.2 eMMC RPMB功能的测试 ................................. 15
查看全文
目录 1 S32G Linux文档说明 .................................................. 3 2 创建S32G RDB2 Linux板级开发包编译环境 .............. 4 2.1 创建yocto编译环境: ................................................. 4 2.2 独立编译 ................................................................. 9 3 FSL Uboot 定制 ........................................................ 14 3.1 FDT支持 ............................................................... 14 3.2 DM(driver model)支持 ........................................... 20 3.3 Uboot目录结构 ...................................................... 31 3.4 Uboot编译 ............................................................. 34 3.5 Uboot初始化流程 .................................................. 35 3.6 使能了ATF后对Uboot初始化流程的影响 ............... 40 4 Uboot 定制 ............................................................... 41 4.1 修改 DDR大小 ....................................................... 41 4.2 修改调试串口与IOMUX说明 .................................. 44 4.3 DM I2C与PMIC初始化 .......................................... 53 4.4 通用GPIO ............................................................. 59 4.5 启动eMMC定制 ..................................................... 69 4.6 Ethernet定制 ......................................................... 78 5 Uboot debug信息 ..................................................... 89 5.1 Print env ............................................................... 89 5.2 dm - Driver model low level access ...................... 92 5.3 fdt .......................................................................... 95 5.4 I2C测试 ................................................................. 95 5.5 芯片寄存器访问 ..................................................... 98 updated to V5
查看全文
This doc explain how to use S32G design studio and SDK, contributed by Gary.Yuan yuan.yuan@nxp.com.
查看全文
This doc explain how to configure a new LPDDR4 and test it on S32G, contents as follows: 目录 1    硬件资源,文档及工具下载... 2 1.1    硬件资源... 2 1.2    内存配置测试相关的文档... 2 1.3    内存配置与压力测试工具. 3 2    内存设计要求... 3 3    LPDDR4基础... 3 3.1    基本知识... 3 3.2    Inline ECC.. 4 4    硬件连接... 6 5    S32G+LPDDR4内存配置与测试步骤... 8 5.1    配置LPDDR4初始化寄存器设置... 9 5.2    使用内存测试工具初始化PHY及生成DDRC配置Uboot源代码    11 5.3    生成DDRC配置ATF源代码(从BSP32开始) 14 5.4    测试内存... 18 5.5    其它尺寸的LPDDR4配置... 19 6    测试失败的DEBUG.. 24 7    内存参数应用到Uboot中... 25 8    内存参数应用到ATF中... 25 9    附录... 25 9.1    一个重要的DDR TOOL bug Fix. 25 9.2    Uboot DDR测试工具... 26 9.3    Kernel DDR测试工具... 27 9.4    附DDR tool测试项截图... 28   Contents 1    Hardware Materials, Docs and Tools Needed. 2 1.1    Hardware resource. 2 1.2    Related docs of memory configuration and test 2 1.3    Memory configuration and test tools. 3 2    Memory Hardware Design Requirement 3 3    LPDDR4 Basics. 3 3.1    Basic Knowledge. 3 3.2    Inline ECC.. 5 4    Hardware Design. 7 5    S32G+LPDDR4 Memory Configuration and Test Steps. 8 5.1    Configure LPDDR4 DDRC Register Settings. 9 5.2    Use the Memory Test Tool to Initialize the PHY and Generate the DDRC Configuration Uboot Source Code  12 5.3    Generate ddrc configuration ATF source code (starting from bsp32) 15 5.4    Memory Test 19 5.5    Other size LPDDR4 configurations. 20 6    Debug of the Fails of Test 25 7    Modify the DDRC register settings in Uboot 26 8    Modify the DDRC register settings in ATF. 26 9    Appendix. 26 9.1    A importance DDR TOOL bug Fix. 26 9.2    Uboot DDR Test Tools. 27 9.3    Kernel DDR Test Tool 28 9.4    Attached Screenshot of DDR Tool Test Items. 29
查看全文
第一章 简介 MCU 闪存加载器是一个可配置的闪存烧写实用程序,可通过 MCU 上的串行通讯进行操作。 它可以在整个产品生命周期(包括应用程序开发和最终产品制造等)中对 MCU 进行快速轻 松编程。 MCU 闪存加载器将以高度可配置的二进制或完整源代码形式提供。主机端命令行 和 GUI 工具可用于与闪存加载器进行通信。用户可以利用主机工具通过闪存加载器上传和/ 或下载应用程序代码。 第二章 闪存加载器协议 本节介绍主机和 MCU 闪存加载器之间数据包传输的通用协议。介绍包括不同事务的数据包 传输,例如无数据阶段的命令以及带传入或传出数据阶段的命令。 第三章 闪存加载器数据包类型 MCU 闪存加载器设备以从机模式工作。所有数据通信均由主机发起,该主机可以是 PC 主 机,也可以是嵌入式主机。 MCU 闪存加载器设备是接收命令或数据包的目标机。主机和目 标机之间的所有数据通信均采用分包形式。 第四章 MCU闪存加载器API 所有 MCU 闪存加载器命令 API 均遵循由成帧数据包打包的命令数据包格式,如前几小节所 述。 第五章 支持的外设 本小节介绍 MCU 闪存加载器支持的外设。 第六章 外部存储器的支持 本小节介绍 MCU 闪存加载器支持的外部存储器设备。要正确使用外部存储器设备,必须使 用相应的配置文件启用该设备。闪存加载器无法访问未启用的外部存储设备。 MCU 闪存加 载器使用存储器标识符启用特定的外部存储设备,如下所示。 第七章 安全实用程序 MCU 闪存加载器支持某些安全实用程序,用于轻松生成与安全性相关的块。请注意,必须 首先对闪存加载器本身进行签名才能正确启用安全实用程序。
查看全文
KW36 - 32kHz RTC外部振荡器的微调调节 USL:https://community.nxp.com/docs/DOC-342672     引言 FRDM-KW36包含带有32 kHz晶体振荡器的RTC模块。RTC模块以极低功耗模式运行并为MCU提供32 kHz时钟源。该振荡器包括一组可编程调节的负载电容C LOAD ,改变这些负载电容的值可以调整振荡器提供的频率。 此可配置电容的范围为0 pF(禁用电容器组)至30 pF,步长为2 pF。 这些值是通过组合启用的电容器获得的。可用值为2 pF,4 pF,8 pF和16 pF。这四个数值可以任意组合。如果外部电容可用,建议禁用这些内部电容器(将RTC控制寄存器SFR中的SC2P,SC4P,SCS8和SC16位设置为0)。 要调整振荡器提供的频率,必须首先能够测量该频率。最好使用频率计数器测了频率,因为它提供了比示波器更精确的测量。另外还需要KW36通过IO输出振荡器频率。要输出振荡器频率,以任意一个低功耗蓝牙演示应用程序为例,执行以下操作: 调整频率示例 本示例将利用低功耗蓝牙演示应用程序的心率传感器演示(freertos版本),并假定开发人员具有从SDK到IDE导入或打开项目的知识。 从SDK中打开或克隆“心率传感器”项目。       在工作区的board文件夹中找到board.c和board.h文件。 如下图所示在board.h文件中声明一个void函数。该函数将是为了把RTC时钟多路复用到PTB3,以使其能够输出32kHz频率用于测量。 /* Function to mux PTB3 to RTC_CLKOUT */void BOARD_EnableRtcClkOut (void); 如下所示在board.c文件中添加BOARD_EnableRtcClkOut函数。    void BOARD_EnableRtcClkOut(void){/* Enable PORTB clock gating */CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortB);/* Mux the RTC_CLKOUT to PTB3 */PORT_SetPinMux(PORTB, 3u, kPORT_MuxAlt7);/* Select the 32kHz reference for RTC_CLKOUT signal */ SIM->SOPT1 |= SIM_SOPT1_OSC32KOUT(1); } 在hardware_init函数中(board.c文件),在调用BOARD_BootClockRUN函数之后立即调用BOARD_EnableRtcClkOut函数。       在工作区的board文件夹中找到clock_config.c文件。 在文件顶部添加以下定义。 #define RTC_OSC_CAP_LOAD_0 0x0U /*!< RTC oscillator, capacitance 0pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_2 0x2000U /*!< RTC oscillator, capacitance 2pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_4 0x1000U /*!< RTC oscillator, capacitance 4pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_6 0x3000U /*!< RTC oscillator, capacitance 6pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_8 0x800U /*!< RTC oscillator, capacitance 8pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_10 0x2800U /*!< RTC oscillator, capacitance 10pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_12 0x1800U /*!< RTC oscillator, capacitance 12pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_14 0x3800U /*!< RTC oscillator, capacitance 14pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_16 0x400U /*!< RTC oscillator, capacitance 16pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_18 0x2400U /*!< RTC oscillator, capacitance 18pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_20 0x1400U /*!< RTC oscillator, capacitance 20pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_22 0x3400U /*!< RTC oscillator, capacitance 22pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_24 0xC00U /*!< RTC oscillator, capacitance 24pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_26 0x2C00U /*!< RTC oscillator, capacitance 26pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_28 0x1C00U /*!< RTC oscillator, capacitance 28pF */#define RTC_OSC_CAP_LOAD_30 0x3C00U /*!< RTC oscillator, capacitance 30pF */ 在BOARD_BootClockRUN函数内(也在clock_config.c文件中)找到对函数CLOCK_CONFIG_EnableRtcOsc的调用,然后通过上述任意定义来设置函数入参。 最后,在项目源文件夹中的“app_preinclude.h”文件中禁用低功耗选项和LED Support: #define cPWR_UsePowerDownMode 0#define gLEDSupported_d 0     此时,可以用频率计数器测量PTB3输出的频率,并进行频率调整。每次对电路板进行编程时,都需要执行POR以获得正确的测量值。下表是从FRDM-KW36板rev B获得的,可用作调整频率的参考。 请注意,电容不仅由启用的内部电容组成,还包括封装、焊线、焊垫和 PCB 走线中的寄生电容。因此,尽管下面给出的参考测量值应接近实际值,但您还应该在电路板上进行测量,以确保频率是专门针对您的电路板和布局进行调整的。 启用的电容器 CLOAD 电容定义 频率 - 0pF RTC_OSC_CAP_LOAD_0 (bank disabled) 32772.980Hz SC2P 2pF RTC_OSC_CAP_LOAD_2 32771.330Hz SC4P 4pF RTC_OSC_CAP_LOAD_4 32770.050Hz SC2P, SC4P 6pF RTC_OSC_CAP_LOAD_6 32769.122Hz SC8P 8pF RTC_OSC_CAP_LOAD_8 32768.289Hz SC2P, SC8P 10pF RTC_OSC_CAP_LOAD_10 32767.701Hz SC4P, SC8P 12pF RTC_OSC_CAP_LOAD_12 32767.182Hz SC2P, SC4P, SC8P 14pF RTC_OSC_CAP_LOAD_14 32766.766Hz SC16P 16pF RTC_OSC_CAP_LOAD_16 32766.338Hz SC2P, SC16P 18pF RTC_OSC_CAP_LOAD_18 32766.038Hz SC4P, SC16P 20pF RTC_OSC_CAP_LOAD_20 32765.762Hz SC2P, SC4P, SC16P 22pF RTC_OSC_CAP_LOAD_22 32765.532Hz SC8P, SC16P 24pF RTC_OSC_CAP_LOAD_24 32765.297Hz SC2P, SC8P, SC16P 26pF RTC_OSC_CAP_LOAD_26 32765.117Hz SC4P, SC8P, SC16P 28pF RTC_OSC_CAP_LOAD_28 32764.940Hz SC2P, SC4P, SC8P, SC16P 30pF RTC_OSC_CAP_LOAD_30 32764.764Hz  
查看全文
从MKW36Z512VHT4到MKW36A512VFT4的软件迁移指南 USL:https://community.nxp.com/docs/DOC-345487 由 Edgar Eduardo Lomeli Gonzalez于 2020-09-14 创建的文档   引言 这篇文章将指导您如何从MKW36Z512VHT4迁移到MKW36A512VFT4 MCU。本示例将使用“信标(beacon)” SDK例程。 SDK下载和安装 1- 前往MCUXpresso网页:MCUXpresso网页 2- 使用您的注册帐户登录。 3- 搜索“ KW36A”设备。点击推荐的处理器,然后单击“Build MCUXpresso SDK”。   4- 点击后将显示另一页面。在“Toolchain / IDE”框中选择“All toolchains”,并提供名称以标识软件包。然后点击“Download SDK”。   5- 接受许可协议。等待几分钟直到系统将软件包放入您的配置文件中。 单击“下载SDK存档”(Download SDK Archive),下载SDK,如下图所示。   6- 如果使用MCUXpresso IDE,‘请将KW36A SDK 压缩文件夹拖放到“Installed SDKs”视图中以安装软件包。   至此,您已经下载并安装好KW36A设备的SDK软件包。 在MCUXpresso IDE中进行软件迁移 1- 在 MCUXpresso工作区导入“信标(beacon)”示例。单击“Import SDK examples(s)…”选项,将出现一个新窗口。然后选择“ MKW36Z512xxx4”,单击FRDM-KW36图像。点击“Next >”按钮。   2- 查找“beacon(信标)”例程并选择是否支持FreeRTOS。   3- 转到Project/Properties。展开C / C ++ Build / MCU设置,然后选择MKW36A512xxx4 MCU。单击“Apply and Close”按钮以保存配置。   4- 通过单击鼠标右键并选择“重命名”将以下MKW36Z文件夹重命名为MKW36A,            framework/DCDC/Interface -> MKW36Z framework/DCDC/Source -> MKW36Z framework/LowPower/Interface -> MKW36Z framework/LowPower/Source -> MKW36Z framework/XCVR -> MKW36Z4     5- 在MCUXpresso IDE中打开“Project/Properties”窗口。 转到C / C ++ Build / Settings,然后在Tool Settings窗口中选择MCU C Compiler / Includes文件夹。在创建之前,根据MKW35文件夹编辑与MKW36 MCU相关的所有路径。结果类似如下所示:   ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4         6- 在工具设置中选择MCU Assembler/General文件夹。 编辑与MKW36 MCU相关的路径。结果类似如下所示: ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4         7- 转到Project/Properties。展开MCU CCompiler/Preprocessor窗口。编辑“ CPU_MKW36Z512VHT4”和“ CPU_MKW36Z512VHT4_cm0plus”符号,分别将其重命名为“ CPU_MKW36A512VFT4”和“ CPU_MKW36A512VFT4_cm0plus”。保存更改。   8- 转到工作区。删除位于CMSIS文件夹中的“ fsl_device_registers,MKW36Z4,MKW36Z4_features,system_MKW36Z4.h和system_MKW36Z4.c”文件。然后解压缩MKW35Z SDK软件包并在以下路径中搜索“ fsl_device_registers,MKW36A4,MKW36A4_features,system_MKW36A4.h和system_MKW36A4.c”文件并复制到CMSIS文件夹中: <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/fsl_device_registers.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4_features.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.c     9-  将位于路径<SDK_folder_root> /devices/MKW36A4/mcuxpresso/startup_mkw36a4.c中的“ startup_mkw36a4.c”覆盖” startup”文件夹中的“ startup_mkw36z4.c”。 您可以简单的将文件拖放到“startup”文件夹中,然后删除旧的文件。   10- 在CMSIS文件夹中打开“ fsl_device_registers.h”文件。在以下代码(文件的第18行)中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: /* * Include the cpu specific register header files. * * The CPU macro should be declared in the project or makefile. */#if (defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  11- 在bluetooth->host->config文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”(文件的第146行): /* The maximum number of BLE connection supported by platform */#if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16#elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  12- 在source-> common文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码(文件的第272行)中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4))/* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) )); 13-生成项目。 至此,该工程项目已经迁移完成。 在IAR Embedded Workbench IDE中进行软件迁移 1- 打开位于以下路径的信标(Beacon)项目: 2- 在工作区中选择项目,然后按Alt + F7打开项目选项。   3- 在General Options/Target 窗口中,单击设备名称旁边的图标,再选择适当的芯片NXP / KinetisKW / KW3x / NXP MKW36A512xxx4,然后单击“确定”按钮。   4- 在以下路径中创建一个名为MKW36A的新文件夹: <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/XCVR     5- 复制位于上述路径的MKW36Z文件夹内的所有文件,然后粘贴到MKW36A文件夹中。   6- .在工作区中选择信标项目,然后按Alt + F7打开项目选项窗口。 在“ C/C++ Compiler/Preprocessor”窗口中,将所有路径里的MKW36Z文件夹的重命名为MKW36A文件夹。在已定义的符号文本框中,将CPU_MKW36Z512VHT4宏重命名为CPU_MKW36A512VFT4。结果如下图所示:然后单击确定按钮。 $PROJ_DIR$/middleware/wireless/framework_5.4.2/LowPower/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/drivers $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/DCDC/Interface/MKW36A $PROJ_DIR$/../../../../../../../middleware/wireless/framework_5.4.2/XCVR/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4 $PROJ_DIR$/../../../../../../../devices/MKW36A4/utilities     7- 展开startup文件夹,选择所有文件,单击鼠标右键,然后选择“Remove”选项。在文件夹上单击鼠标右键,然后选择““Add/Add files”。添加位于以下路径的startup_MKW36A4.s: <SDK_root>/devices/MKW36A4/iar/startup_MKW36A4.s 另外,将system_MKW36A4.c和system_MKW36A4.h添加到startup文件夹中。 这两个文件都位于以下路径: <SDK_root>/devices/MKW36A4   8- 在bluetooth->host->config文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: /* The maximum number of BLE connection supported by platform */#if defined(CPU_QN9080C) #define MAX_PLATFORM_SUPPORTED_CONNECTIONS 16#elif (defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW35A512VFP4) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm0plus) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm0plus) || \ defined(CPU_K32W032S1M2CAx_cm4) || defined(CPU_K32W032S1M2VPJ_cm4) || \ defined(CPU_MKW38A512VFT4) || defined (CPU_MKW38Z512VFT4) || defined(CPU_MKW39A512VFT4) || \ defined(CPU_MKW37A512VFT4) || defined(CPU_MKW37Z512VFT4))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  9- 在source-> common文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: #elif (defined(CPU_MKW35A512VFP4) || defined(CPU_MKW35Z512VHT4) || defined(CPU_MKW36A512VFP4) || defined(CPU_MKW36A512VFT4) ||\ defined(CPU_MKW36A512VHT4) || defined(CPU_MKW36Z512VFP4) || defined(CPU_MKW36Z512VHT4))/* Select BLE protocol on RADIO0_IRQ */ XCVR_MISC->XCVR_CTRL = (uint32_t)((XCVR_MISC->XCVR_CTRL & (uint32_t)~(uint32_t)( XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_MASK )) | (uint32_t)( (0UL << XCVR_CTRL_XCVR_CTRL_RADIO0_IRQ_SEL_SHIFT) ));  10-生成项目。 至此,该项目已经迁移完成。  
查看全文
KW36-创建保留存储器内容的OTAP镜像 简介 当OTAP客户端(接收软件更新的设备,通常为Bluetooth LEPeripheral)从OTAP服务器(发送软件更新的设备,通常为Bluetooth LE Central)请求软件更新时,用户可能希望保留以前获取的一些数据,例如绑定信息,系统振荡器的调整值或者应用程序的NVM数据。 本文档将介绍在执行OTAP更新时,保留需要的指定数据内容。 本文档适用于熟悉OTAP自定义Bluetooth LE服务的开发人员。相关更多信息,可以阅读以下文章:使用OTAP客户端软件对KW36设备进行重新编程。 OTAP Header和子元素 OTAP协议为软件更新实现了一种数据格式,该格式由Header和指定数量的子元素组成。 OTAP Header描述了关于软件更新的普通信息,其格式定义如下图所示。 有关Header字段的更多信息,请转至SDK中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。   每个子元素都包含用于特定目的的信息。 用户可以为其应用程序实现专有字段(有关子元素字段的更多信息,请转至SDK中的<SDK_2.2.X_FRDM-KW36_Download_Path> \ docs \ wireless \ Bluetooth中的《 Bluetooth Low Energy Application Developer's Guide》文档的11.4.1 Bluetooth Low Energy OTAP Header一章。 OTAP包含以下子元素: 镜像文件子元素 值字段长度 (字节) 描述 升级镜像 n 该子元素包含实际的二进制可执行镜像,该镜像已复制到OTAP客户端设备的闪存中。 该子元素的最大字节长度取决于目标硬件。 扇区位图 32 该子元素包含目标设备闪存的扇区位图,该位图告诉引导加载程序哪些扇区应被覆盖,哪些扇区保持完整。 该字段的格式是首先使用每个字节的最低有效位,且最低有效字节和位代表闪存的最低存储扇区。 镜像文件CRC 2 这是在镜像文件的所有元素(此字段本身除外)上计算的16位CRC。 该元素必须是通过空中发送的镜像文件中的最后一个子元素。 OTAP扇区位图子元素字段 KW36闪存分为: 一个256 KB程序闪存(P-Flash)阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x0000_0000至0x0003_FFFF。 一个256 KB FlexNVM阵列,每个扇区大小2KB,闪存地址范围为0x1000_0000至0x1003_FFFF,别名存储器的地址范围为0x0004_0000至0x0007_FFFF。   位图子元素的长度为256位,就KW36闪存而言,每个位代表2KB扇区,覆盖从0x0-0x0007_FFFF的地址范围(P-Flash到FlexNVM Alias地址范围),其中1表示该扇区应被擦除,0表示应保留该扇区。 OTAP引导加载程序使用位图字段来获取在使用软件更新对KW36进行编程之前应擦除的地址范围,因此必须在发送软件更新之前对其进行配置,使得包含保留数据的内存地址范围内其内容保持不变,仅擦除将被软件更新覆盖的地址范围的数据。   例如:假设开发人员想要保留0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围和0x0-0x1FFF之间的地址范围的数据,并且必须擦除其余数据。 0x7D800-0x7FFFF之间的地址范围对应于高地址5个闪存扇区,0x0-0x1FFF之间的地址范围是低地址4个扇区。   因此,这意味着应将256和252之间的位(256、255、254、253和252)以及4和1之间的位(4、3、2和1)设置为0,则OTAP位图为 : 0x07FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0 使用NXP测试工具配置OTAP位图以保护指定地址范围的数据 在恩智浦网站上下载并安装用于连接产品的测试工具   在PC上打开NXP Test Tool 12软件。 转到“ OTA更新-> OTAP蓝牙LE”,然后单击“浏览...”按钮加载用于软件更新的映像文件(NXP测试工具仅接受.bin和.srec文件)。 选择“覆盖扇区位图”复选框,配置OTAP位图,并更改默认值为新的位图值。 配置完位图后,选择“保存...”。   然后,弹出一个窗口,用于选择保存.bleota文件的目录。 填写文件名,点击保存。 在Android和iOS上,该文件可以使用IoT Toolbox中的OTAP进行软件升级。 这个新的.bleota文件所包含位图告诉OTAP引导加载程序哪些扇区将被擦除,哪些扇区将被保留。    
查看全文
[KW36, Hybrid]多个蓝牙LE连接+通用FSK演示应用程序 USL:https://community.nxp.com/docs/DOC-344510     文档目的 该文档通过描述一个与GFSK(通用频移键控)进行并行通信的多低功耗蓝牙连接节点拓扑,提供了一个混合应用程序(Wireless_UART + GFSK Advertising)的示例。这是SDK之外的另一个附加示例,SDK中我们定义了一个混合应用程序,演示了与GFSK并行通信的蓝牙LE广播和扫描。   读者 该文档的目的是为想要在低功耗蓝牙应用程序中使用、适配和集成GFSK功能的软件开发者提供指南。       搭建开发环境 工具链:     -IAR Embedded Workbench 8.32或更高版本;     https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/ SDK: -此版本的固件已使用SDK_2.2.1_FRDM-KW36进行了测试,可以使用以下 链接下载:http://mcuxpresso.nxp.com/en/select     (请考虑选择Toolchain/IDE: All toolchains);     硬件: -2到5 块FRDM-KW36 开发板:https://www.nxp.com/demoboard/FRDM-KW36     操作流程: 此演示应用程序是针对FRDM-KW36平台设计的,可以轻松集成到使用KW35/36系列 MCU的任何电路板上。   该功能基于SDK(移动无线系统-MWS模块)上的共存机制。基于硬件链路层的实现,低功耗蓝牙具有比GFSK协议更高的优先级,因此,GFSK通信在低功耗蓝牙的空闲状态(非活动时段)内执行。   有关MWS模块的更多详细信息,请参阅SDK中的连接框架文档(Connectivity Framework Reference Manual.pdf)。   低功耗蓝牙同时支持central和peripheral两个角色。   KW36 SDK的集成 -下载附件并解压到…\SDK_2.2.1_FRDM-KW36\boards\frdmkw36\wireless_examples\hybrid 文件夹:   -打开IAR项目(SDK_2.2.1_FRDM-KW36_2019_07_19\board\frdmkw36\wireless_examples\hybrid\ble_w_uart_gfsk\freertos\iar\ble_w_uart_gfsk_freertos.eww)。   -该项目的组织方式如下:     功能   开关功能: -该功能在main.c文件中的BleApp_Handle Keys函数中定义; -FRDM-KW36: -SW2-开始扫描- Central设备; -长按SW2-开始扫描-peripheral设备;(长按 SW2指按住SW2键3秒钟以上) -SW3-启动/停止GFSK TX操作(扫描); -长按SW3-启动/停止GFSK RX操作(长按SW3指按住SW3键 3秒钟以上) 日志: -串口输出电路板的不同状态; -波特率115200;   验证 该解决方案已使用1个主设备和4个从设备进行了验证,如下所示:   1.创建网络     a.打开所有设备的串行通讯。重置后,您将看到以下消息:     b.在Central设备上,按SW2开始扫描; c.在peripheral设备上,长按SW2开始广播并等待串口上的确认;     d.在所有从设备上重复步骤b和c。 e.当Central设备的网络成功创建时,您将看到以下内容:           f.检查空中链路(连接间隔=312.5ms):   2.验证低功耗蓝牙的功能: -从每个从设备(peripheral)的串口写入一条消息(例如:testslaveX)并检查该消息是否打印在主设备的串口上。   -在主设备(Central)的串口终端上进行相同的测试。   -以下是该步骤的示例:     -空中日志:   3.启动GFSK通讯: -在其中的一块开发板上按SW3开始GFSK TX操作(AdvAddress = 0909090909的广播数据包);每隔1秒钟(gGenFskApp_Txlnterval_c)在空中发送一个ADV数据包。   -选择另一块开发板并长按 SW3以启动GFSK RX操作(RX间隔 = 100ms = gGenFskApp_Rxlnterval_c)   -收到来自地址 = 0909090909的ADV数据包时,它将在串口上打印出来,如下所示:   -空中GFSK TX数据包被列为ADV_NONCONN_IND:   4.验证GFSK和Bluetooth LE并行能力: -在主设备(Central)串口上写一条消息,并检查从设备(peripheral)串行终端上的反馈:     附上此应用程序的源代码。 真挚的问候 Ovidiu   附件 BLE+GFSK_Demo_application.zip(https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/wireless-connectivity%40tkb/253/1/BLE+GFSK_Demo_application.zip)  
查看全文
在KW3x蓝牙低功耗应用中集成NFC阅读器库 URL:https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/Integrating-NFC-Reader-Library-in-a-KW3x-Bluetooth-Low-Energy/ta-p/1121247 版本历史 修订编号:1(共1) 最后更新:10-01-2019 03:59 AM 更新:ovidiu_usturoi 1.    简介 1.1 用途 本文提供了有关将NFC阅读器库如何集成到KW3x蓝牙低功耗应用程序的详细说明。 1.2受众 这篇文章的目的是为希望使用NFC 阅读器库并将其适配、集成到SDK无线连接示例中的软件开发人员提供指南。 1.3参考资料和资源 NFC阅读器库:nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY -NCF3320:nxp.com/products/:NCx3320 -CLRC663 plus:nxp.com/products/:CLRC66303HN -FRDM-KW36板:nxp.com/demoboard/FRDM-KW36 -KW35 / KW36 SDK:https://mcuxpresso.nxp.com/en/select -MCUXpresso IDE:nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE 2. NFC 阅读器库总览 恩智浦NFC阅读器库是用C语言编写的模块化软件库,它提供了一个API,使客户能够为恩智浦非接触式阅读器IC创建自己的软件栈和应用程序, 阅读器IC为: - PN512; - CLRC633 系列; - PN7462 系列; - PN5180; 此API简化了NFC应用程序中所需的最常见操作,例如: -读取数据或将数据写入非接触式卡或标签; -与其他支持NFC的设备交换数据; -允许NFC阅读器IC模拟为卡. NFC阅读器库的设计方式使其可以轻松移植到具有多层体系结构的许多不同微控制器中:   作为主模块,有以下组件: -应用层(AL)-实现命令集以与MIFARE卡和NFC标签进行交互。 -NFC activity-实现可配置的发现循环,以检测非接触式卡,NFC标签或其他NFC设备。 -HCE和P2P组件,分别用于仿真Type 4标签和P2P数据交换。 -协议抽象层(PAL)-包含ISO14443,Felica,近邻和NFC标准的RF协议实施。 -硬件抽象层(HAL)-实现用于控制NFC前端RF接口和功能的驱动程序。 -驱动程序抽象层(DAL)-在主机MCU和读取器IC之间实现GPIO,计时器配置和物理接口(BAL)。 -OSAL模块,负责抽象OS或RTOS细节(任务事件,信号量和线程) 3. KW3x无线微控制器概述 KW3x无线微控制器(MCU)是高度集成的单芯片设备,可为汽车,工业和医疗/保健嵌入式系统提供低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和通用FSK连接。 KW36 / 35无线MCU集成了Arm®Cortex®-M0+ CPU,最高有512 KB闪存和64 KB SRAM,以及2.4 GHz无线电,支持蓝牙LE 5.0和通用FSK调制。 低功耗蓝牙在任何主/从组合中最多支持8个同时连接。 KW36A / 36Z包含一个集成的FlexCAN模块,该模块可以无缝集成到汽车或工业CAN通信网络中,从而可以通过Bluetooth LE与外部控制和传感器监视设备进行通信。 有关更多详细信息,请参阅恩智浦网站信息: https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy:BLUETOOTH-LOW-ENERGY-BLE. 4. NFC阅读器库–与FRDM-KW36集成 当前的NFC阅读器库v5.21.01不支持运行于Kinetis KW3x MCU。 本文将使用参考K82 NFC Reader Library软件包:www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY. 集成库所需的步骤是: -硬件准备(连接FRDM-KW36和NFC阅读器板); -设置开发环境(SDK下载,工作空间); -为FRDM-KW3x板准备适配文件; -将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例中; -运行演示; 4.1硬件准备 所需硬件: -NCF3320 Antenna v1.0电路板作为NFC收发器; -FRDM-KW36电路板作为主机MCU,用于加载和运行蓝牙低功耗协议栈和NFC应用逻辑;   板卡之间的通信将使用以下引脚配置通过SPI通信进行: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Master board (FRDM-KW36)     Connects to       Slave board (NCF3320 Antenna v1.0)           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PTB0  (J2-pin10)                                      -                   IRQ PTB1  (J2-pin9)                              -                    Reset PTA16 (J2-pin1 - SPI1_Sout)                    -                    MOSI PTA17 (J1-pin5 - SPI1_Sin)                      -                    MISO PTA18 (J1-pin7 - SPI1_SCK)                -                 SCK PTA19 (J2-pin3 - SPI1_CS)                 -                  CS GND   (J3-pin7)                           -                  GND ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4.2搭建开发环境 安装MCUXpresso IDE(在本示例中,使用的版本是v10.2.0 build 759) -在MCUXpresso-IDE官方网页下载最新版本的IDE: www.nxp.com/products/:MCUXpresso-IDE. -安装IDE   获取最新的NFC Reader Library版本(在此示例中,使用的版本是v5.21.00) -在NXP NFC Reader Library官网下载(www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY) -切换到下载标签,然后点击下载按钮 -下载Kinetis K82F软件包的NFC阅读器库:   为FRDM-KW36板生成可下载的SDK软件包(SDK_2.2.1_FRDM-KW36) -导航至https://mcuxpresso.nxp.com/cn/select,然后选择FRDM-KW36板; -选择构建MCUXpresso SDK。 -确保工具链中已选择MCUXpresso IDE。 -使用“下载SDK”按钮开始下载SDK软件包:   创建MCUXpresso工作区 -打开MCUXpresso IDE并创建一个工作区; -将SDK_2.2.1_FRDM-KW36拖放到MCUXpresso IDE的installed SDKs选项卡中;   -将Wireless_Uart示例导入到当前工作空间:   4.3准备FRDM-KW3x板的适配文件 本章介绍驱动程序抽象层(DAL)为适配FRDM-KW36所需的更改: -解压缩NFC Reader Library并导航到boards文件夹:   -通过为GPIO和handlers设置正确的配置,为FRDM-KW36创建等效文件(Board_FRDM_KW36FRc663.h); -与FRDM-K82F板相比,以下是FRDM-KW36板所需的差异:   -将FRMD-KW36添加到…DAL \ cfg \ BoardSelection.h文件中: #ifdef PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD #include <Board_FRDM_KW36FRc663.h> #endif -在KinetisSDK文件夹中,更新以下依赖项: o PIT驱动程序IRQ名称:   o打开漏极和引脚锁配置: - phDriver_KinetisSDK.c:   - phbalReg_KinetisSpi.c:   -将PHDRIVER_FRDM_KW36FRC663_BOARD定义添加到…\ NxpNfcRdLib \ types \ ph_NxpBuild_Platform.h文件中,以启用正确的NFC收发器:   4.4将NFC应用程序集成到Wireless_UART Bluetooth LE示例 在本章中,将把BasicDiscoveryLoop NFC示例集成到Wireless_UART Bluetooth LE应用程序中。 为此,需要执行以下步骤: -在wireless_uart项目位置上,创建一个“ nfc”文件夹:   -从修改后的NFC阅读器库中复制DAL,NxpNfcRdLib和phOsal文件夹:   -在wireless_uart项目位置的“source”文件夹中,创建一个新的“ nfc”子文件夹,以集成BasicDiscovery loop文件:   -BasicDiscoveryLoop文件将需要进行一些更改: o将主函数重命名为NFC_BasicDiscoveryLoop_Start; o删除驱动程序/操作系统初始化部分; (所有更改都可以在附件中看到) -通过按F5来更新最新的更改,以更新MCUXpresso工作区:   -更新链接器信息(项目属性-> C / C ++构建->设置)和预处理器定义(项目属性-> C / C ++构建->预处理器):   -添加依赖项: o PIT模块/ PIT模块初始化; o更新LED,SW配置; o增加堆大小(gTotalHeapSize_c); o在wireless_uart.c应用程序中为NFC添加功能; (所有更改都可以在附件中看到); 考虑到随附的ZIP归档文件,我们可以轻松地将frdmkw36_w_uart_ncf3320_basic_discovery.zip文件拖放到MCUXpresso工作区:     4.5运行演示 -根据第4.1章描述连接硬件; -在PC端打开串行终端软件,并设置FRDM-KW36板对应的COM口。 使用的BaudRate是115200。 -在FRDM-KW36上按SW2键开始启动广播。 -打开移动应用程序-IoT toolbox-Wireless UART。 FRDM-KW36板将列为NXP_WU:   -创建蓝牙LE连接。串口将打印包含蓝牙LE操作的日志:   -使用靠近NCF3320 Antenna v1.0板的NFC卡来启动发现演示。 -一旦检测到卡片,便会将事件发送到移动应用程序,其中包括卡片支持的NFC技术以及卡的UUID,演示视频如下连接: (https://www.youtube.com/watch?v=wCCz5zDIwHE&feature=youtu.be) https://community.nxp.com/t5/video/gallerypage/video-id/8707 附件是本文应用例程的源码,下载链接: https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/wireless-connectivity%40tkb/200/1/ble_nfc_demo.zip      
查看全文