this doc and project explain how to integrate S32G M stby demo and Linux STR demo to one demo to achieve the fast boot, chinese version:
本文说明如何在S32G2 RDB2板上搭建 一个M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo加A53 Suspend to RAM的Demo,主要的 应用场景是电动汽车的快速启动。 G3与更新版本BSP的支持情况与此类 似,不再另外说明,客户可以自行参考开发。 请注意本文为培训和辅助文档,本文不是 官方文档的替代,请一切以官方文档为准。
目录 1 参考资料说明与声明 .................................................. 2 2 STBY+STR的硬件注意点 .......................................... 3 3 修改M7 MCAL Standby Demo代码 ............................ 5 3.1 Clock相关修改 ........................................................ 5 3.2 MCU相关修改 ......................................................... 5 3.3 UART Clock相关修改 ............................................. 7 3.4 Port相关修改 .......................................................... 7 3.5 I2C相关修改 ........................................................... 7 3.6 实现M核进入STDY状态等待功能 ........................... 8 3.7 Main函数的修改 ..................................................... 8 4 修改Bootloader工程来支持同时Boot M/A核Demo ... 10 4.1 I2C Clock相关修改 ............................................... 10 4.2 Port相关修改 ........................................................ 11 4.3 其它修改 ............................................................... 12 5 修改A53 Linux代码 .................................................. 13 6 Demo 运行测试 ........................................................ 13 6.1 硬件连接 ............................................................... 13 6.2 镜像烧写 ............................................................... 13 6.3 Demo运行 ............................................................ 14 7 工程发布包............................................................... 15 8 未来开发建议 ........................................................... 17 8.1 M/A核同步机制 ..................................................... 17 8.2 功能安全与信息安全 ............................................. 17 9 遗留问题 .................................................................. 17 9.1 IPCF STR支持 ...................................................... 18 9.2 PFE Slave STR支持 ............................................. 18
注意以下说明与声明:
说明: 汽车网关有快速启动要求,而电动车因为驻车时有更大的电池提供待机电源,所以希望是使 用Linux 的suspend to ram 的功能来实现Linux 的快速启动,而在S32G 上则需要考虑将M 核的 Standby 功能 与A 核的STR 功能 结合起来,目前可用的资源包括: 从BSP32 起支持ATF,可以支持Linux 端的STR 功能,文档《S32G_Linux_STR_V1-*.pdf》 (John.Li)说明linux STR 的原理和与M7 Standby Demo 结合时所需要的修改。
NXP 的M7 内部standby demo,可以支持M 核端的standby 功能,支持full boot 和standby ram boot。文档《S32G_Standby_Demo_V4-*.pdf》(John.Li)有详细说明,本文使用MCAL full boot+GPIO resume Demo。 本Demo 与本文主要说明如何将这两个Demo 结合起来,形成一个整体的Demo。 由于需要Boot M 核加A 核,所以也需要Bootloader 工程的支持,文档 《S32G_Bootloader_V1-*.pdf》(John.Li)说明了如何创建一个MCAL sample 加Linux 的 Bootloader 工程。 声明: 请注意: M7 standby demo 本来为NXP 内部Demo,不保证运行质量。而Linux 本身也是reference software。 Linux STR 本身会引入比较复杂的电源管理切换,也会引起系统级的不稳定性。 本文所说的方法也是实验性质,不保证运行质量。 所以客户应该谨慎决定其产品功能并自行保证其产品质量,本文及本Demo 仅为Demo 性质。
This article explains how to build a demo of M7 MCAL Standby Fullboot GPIO resume Demo plus A53 Suspend to RAM on the S32G2 RDB2 board. The main application scenario is the quick start of electric vehicles.
The support situation of G3 and the newer version of BSP is similar to this, no further explanation is given, customers can refer to it for development by themselves.
Please note that this article is a training and auxiliary document. This article is not a substitute for the official document. Please refer to the official document.
Contents
1 Reference materials and statement 2
2 STBY+STR hardware checkpoints. 3
3 Modified M7 MCAL Standby Demo codes. 5
3.1 Clock modification. 5
3.2 MCU related modification. 6
3.3 UART Clock related modificaiton. 7
3.4 Port related modification. 8
3.5 I2C related modification. 8
3.6 Enable the waiting function of M core entering STDY. 9
3.7 Main function modification. 9
4 Modify the Bootloader project to support simultaneous M/A core demo 11
4.1 I2C Clock related modification. 11
4.2 Port related modifcaiton. 11
4.3 Others modificaiton. 13
5 Modify A53 Linux codes. 14
6 Demo running and testing. 14
6.1 Hardware link. 14
6.2 Image burning. 14
6.3 Demo running. 15
7 Project release package. 16
8 Suggestion for the future development 17
8.1 M/A core sync mechanism.. 17
8.2 Function safety and Information security. 17
9 Remaining issues. 18
9.1 IPCF STR support 18
9.2 PFE Slave STR support 18
as need refer:
S32G_Linux STR
This doc explain S32G Linux STR details and modify to integrate with M stdy demo
https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Linux-STR/ta-p/1652680
S32G Standby Demo
the project build a new Mcal standby demo and explain its details
https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-M-kernel-Standby-demo-and-how-to-porting-to-Mcal/ta-p/1556313
S32G Boot customization doc
how to run bootloader to run mcal&linux
https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Bootloader-Customzition/ta-p/1519838
查看全文