本文说明S32G3 M7核Standby MCAL
demo 详细情况及定制,并在进入Standby之前
调用QSPI 接口将QSPI NOR flash配置进入
deep power down模式,以节省用电。
目录
4 将QSPI NOR设置进入Deep Power Down模式... 8
你好,john:
能否分享一下你基于S32DS配置的的工程呢.
你好,john:
我用你的附件的bin文件烧录到S32G3中,通过串口调试,发现输入字符"y"之后,电流确实从正常模式的0.4A下降到了0.02A,但是我测量了Pmic的STBY和STBY_PGOOD,均为3.3V,FCCU2的电压从3.3V下降到了0.38V,所以这个现象和您在文档中说的不是很一致,麻烦还请给我解答一下疑惑,谢谢
以下是我是用的bin文件