调试DPC时将Vup设置为TXLDO最大值时,调试完机器性能整体会变差(bDPCEntry生效的最大电压比TXLDO最大电压要小),因此对excel中数值对应关系产生了一些疑惑
Vup 是指对芯片供电的最大电压?
下图中bDPCENTRY_17(DPC生效时,显示所能生效的电压)对应的是TXLDo最大供电电压?
Vup下面对应的Target Current 使用 上述bDPCENTRY_17 的电压对应的Itvdd?
Hello @mark_tang
能看一下天线的smith chart ?
Let's continue to discuss the internal case.
BR
Kelly
never-displayed