PN512发热问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

PN512发热问题

1,691 Views
puzy
Contributor I

请问一下使用PN512 读卡器装在盒子里面的时候,工作时温度达到58度,是否正常?(软件设置的发射功率为100%,读卡间隔100ms和250ms差异不大)。不正常的话是什么原因导致的,怎么改进?多谢了

0 Kudos
4 Replies

1,590 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi Ziyong,

     以下建议供你参考:

1. 功耗问题

根据PN512的功耗情况:

pastedImage_1.png

当处于发送状态时,消耗最大的是发送电流,为100mA,常规为60mA. 发送时总共加在一起最大消耗电流是164mA左右。如果您的设计在这个电流消耗以下,那么是没啥问题的。

2. 温度

从表中可以看出,PN512的环境温度是-30°~+85°(消费级),也就是说PN512的表面温度在这个范围内是允许的。

3. 建议

请设计地测量一下您板子的功耗是多大,PN512的功耗多大。

have a nice day!

B.R,

Weidong

0 Kudos

1,590 Views
puzy
Contributor I

你好 我这边从新匹配了一下天线部分,现在测试刷卡距离在5--6CM 。测试PN512功耗为0.4W左右,电流在127mA(改之前有171mA 左右) 。 但是时间稍微久一点去摸设备的盖子还是有一点烫,请问一下是这样的吗?有没有其他降功耗的办法?

0 Kudos

1,590 Views
puzy
Contributor I

刷卡距离可以接受

0 Kudos

1,590 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

实际上,工作的时候,这个功耗在允许的范围内,已经可以接受了。

Weidong

0 Kudos