如何修改测试频率?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

如何修改测试频率?

2,135 次查看
m4416202
Contributor I

我使用的是CLRC663开发板,正常测试排频率为13.56MHZ,我们有些产品是88MHZ的,所以我想问下如何在软件里修改测试频率?

标签 (1)
0 项奖励
回复
3 回复数

1,646 次查看
m4416202
Contributor I

孙工

          再问一个问题,如何修改RC663芯片的发射功率呢

0 项奖励
回复

1,646 次查看
m4416202
Contributor I

孙工

          还有一个问题,为什么我的ICODE-ILT产品频点是88MHz,也被CLRC663正常读取到?

0 项奖励
回复

1,646 次查看
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

    13.56MHz 是NFC的RX/TX的载波频率,这是ISO里规定好的,CLRC663里面是不能修改的!甚至ISO中连频差都是有严格规定的。

伟东

0 项奖励
回复