您好
我目前正在使用PN5180评估版和配套的NFC cockpit,但是遇到了以下问题:
(1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?
(2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。
(3)我在安装Secondary Firmware时会听到电脑提示串口断开的提示音,所以Secondary Firmware总是失败,我想请问如何使得设备管理器同时有两个串口显示呢。
您好,
方便提供一下你的测试条件吗?我看看我这边是不是能复现你的问题。
PNEV5180B板配套NXP NFC Cockpit v4.8.0.0。
(1)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的Extra,然后导入固件Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin的时候会出现 在 2019-11-24 下午11:28如图所示问题。
(2)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的scripting导入rc663_pol_001.nncscript会出现在 2019-11-25 上午1:30如图所示的问题。
(3)使用LPCXpresso v8.2.2_650导入NxpNfcRdLib_PN5180_LPC1769_v05.22.01_Full软件包后会出现 在 2019-11-25 下午11:27如图的编译错误。
您好,
(1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?
这个一般在板子上就默认按照好的。
(2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。
根据您提供的图片显示,这个需要固件升级,具体的参考AN11744的第3章。你可以根据这个文档的资料进行操作。
URL:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11744.pdf 。 这个资料上详细说明了怎么按照固件,以及根据的板子的版本号,怎么进行固件升级等等。
可以回答下我昨天提出的问题吗?谢谢
请问我在执行这个脚本的时候为什么会提示这个错误?我该怎么解决这个问题?
请问这个错误是什么意思?需要怎么解决?
您好,
下载固件的时候是只能通过LPC-link2. 关于文档上的问题谢谢您的反馈。我们会提交给相关的部门。
目前我们的支持方式是通过论坛还有官网的服务请求来支持的。谢谢你的理解。如果需要其他方式的支持,可以联系我们的当地代理商Distributor Network | NXP 。
1.如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧?
2.请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?
1.如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧?
应该是可以的。
2.请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?
是的,都是通过NFC cockpit。
麻烦您回复下我的问题,谢谢
请问这6个错误是由什么造成的,我该怎么解决?
请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?
如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧
您好
1.我提供的第二张图片是评估版内的固件丢失所造成的吧(因为我在下载Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin这一固件的时候断电了,所以我怀疑图2是由于之前的固件丢失所造成的,因为之前没有报那么多错误)?
2.我在下载固件的时候可以直接用USB线吗?还是必须要用lpc——link2?
3.我就是按照您给我发的那份PDF来操作的,但是我认为它写的不够明确,例如为什么一个设备会拥有两个端口,还有LPC Firmware installation明明只能操作一次,却没有提示。
4.我之所以操作LPC Firmware installation,是因为按照那份PDF所述,文档说固件可能已经过时,需要重新刷新。
5.方便加您微信吗?我认为我还有好多问题需要向您请教。