关于PN5180评估版和配套的NFC cockpit使用过程中遇到的问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

关于PN5180评估版和配套的NFC cockpit使用过程中遇到的问题

7,751 Views
2468645898
Contributor II

您好

         我目前正在使用PN5180评估版和配套的NFC cockpit,但是遇到了以下问题:

               (1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?

pastedImage_3.png

               (2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。pastedImage_1.png

               (3)我在安装Secondary Firmware时会听到电脑提示串口断开的提示音,所以Secondary Firmware总是失败,我想请问如何使得设备管理器同时有两个串口显示呢。

pastedImage_4.png

0 Kudos
15 Replies

7,185 Views
fangfang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

您好,

方便提供一下你的测试条件吗?我看看我这边是不是能复现你的问题。

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

PNEV5180B板配套NXP NFC Cockpit v4.8.0.0。

(1)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的Extra,然后导入固件Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin的时候会出现  2019-11-24 下午11:28图所示问题。

(2)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的scripting导入rc663_pol_001.nncscript会出现 2019-11-25 上午1:30如图所示的问题。

(3)使用LPCXpresso v8.2.2_650导入NxpNfcRdLib_PN5180_LPC1769_v05.22.01_Full软件包后会出现  2019-11-25 下午11:27如图的编译错误。

0 Kudos

7,185 Views
fangfang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

您好,

(1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?

这个一般在板子上就默认按照好的。

      (2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。

根据您提供的图片显示,这个需要固件升级,具体的参考AN11744的第3章。你可以根据这个文档的资料进行操作。

URL:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11744.pdf 。 这个资料上详细说明了怎么按照固件,以及根据的板子的版本号,怎么进行固件升级等等。

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

可以回答下我昨天提出的问题吗?谢谢

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

请问我在执行这个脚本的时候为什么会提示这个错误?我该怎么解决这个问题?pastedImage_1.png

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

请问这个错误是什么意思?需要怎么解决?pastedImage_2.png

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II
您好
      1.我提供的第二张图片是评估版内的固件丢失所造成的吧(因为我在下载Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin这一固件的时候断电了,所以我怀疑图2是由于之前的固件丢失所造成的,因为之前没有报那么多错误)?
      2.我在下载固件的时候可以直接用USB线吗?还是必须要用lpc——link2?
      3.我就是按照您给我发的那份PDF来操作的,但是我认为它写的不够明确,例如为什么一个设备会拥有两个端口,还有LPC Firmware installation明明只能操作一次,却没有提示。
        4.我之所以操作LPC Firmware installation,是因为按照那份PDF所述,文档说固件可能已经过时,需要重新刷新。
0 Kudos

7,185 Views
fangfang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

您好,

下载固件的时候是只能通过LPC-link2. 关于文档上的问题谢谢您的反馈。我们会提交给相关的部门。

目前我们的支持方式是通过论坛还有官网的服务请求来支持的。谢谢你的理解。如果需要其他方式的支持,可以联系我们的当地代理商Distributor Network | NXP 。

7,185 Views
2468645898
Contributor II

1.如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧?

2.请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?

0 Kudos

7,185 Views
fangfang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1.如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧?

应该是可以的。

2.请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?

是的,都是通过NFC cockpit。

7,185 Views
2468645898
Contributor II

麻烦您回复下我的问题,谢谢

0 Kudos

7,186 Views
2468645898
Contributor II

pastedImage_2.png

请问这6个错误是由什么造成的,我该怎么解决?

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

请问PN5180 FW是通过NFC cockpit的安全固件升级下载对吧?LPC FW和二次固件这两个均是通过NFC cockpit的secondary firmware task list下载对吧?

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

如原始问题图二,报那些错误以后,我还可以正常下载固件吗?板子没有损坏吧

0 Kudos

7,185 Views
2468645898
Contributor II

您好

      1.我提供的第二张图片是评估版内的固件丢失所造成的吧(因为我在下载Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin这一固件的时候断电了,所以我怀疑图2是由于之前的固件丢失所造成的,因为之前没有报那么多错误)?

      2.我在下载固件的时候可以直接用USB线吗?还是必须要用lpc——link2?

      3.我就是按照您给我发的那份PDF来操作的,但是我认为它写的不够明确,例如为什么一个设备会拥有两个端口,还有LPC Firmware installation明明只能操作一次,却没有提示。

        4.我之所以操作LPC Firmware installation,是因为按照那份PDF所述,文档说固件可能已经过时,需要重新刷新。

       5.方便加您微信吗?我认为我还有好多问题需要向您请教。

0 Kudos