こんにちは。以前はFXTHとMKW01を使用していましたが、現在はNTM88に移行しました。NTM88とMKW01用のスターターパッケージをダウンロードしたいと考えています。圧縮フォルダを探してみたところ、どこにも「利用できません」と表示されています。どこからダウンロードできるか教えていただけますか?NTM88とNCKのスターターパッケージは既にダウンロード済みですが、FRDM KW01ボードしか持っていないので、それを使い続けたいと思っています。ありがとう。
サポートありがとうございます。ご報告いただきありがとうございます。近いうちに利用可能になることを願っています。私もSTに連絡してみます。大変感謝いたします。よろしくお願いいたします
こんにちは、 @mnicolae さん。
投稿ありがとうございます。NXP SemiconductorsのTPMSソフトウェアで「NTM88およびMKW01用スターターパッケージ」を見つけました。
しかし、このリンクは機能しません。この問題をウェブチームに報告しました。進展があり次第、すぐにお知らせします。
さらに、NXPのMEMSセンサ製品は2026年2月からSTマイクロエレクトロニクスに移行されているため、STマイクロエレクトロニクスに問い合わせてみるのも良いでしょう。
BR
セレステ