2367581_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2367581_ja-JP

2367581_ja-JP

HX8394-F TFTドライバICの初期化に関する問い合わせ

NXPコミュニティチームの皆様へ

現在、当社ではSTM32H747マイクロコントローラとRK055MHD091A0-CTG MIPI DSIディスプレイパネルを使用しています。このディスプレイに使用されているTFTドライバICはHX8394-Fです。

STM32H747のLTDCおよびDSIペリフェラルを設定した後でも、ディスプレイ起動時にMIPI DSIコマンドを使用してHX8394-F TFTドライバICを別途初期化することが必須なのかどうかを知りたいです。

NXP SDKのサンプルでは、HX8394の初期化シーケンスが、ディスプレイを有効にする前にパネルを構成するために、複数のDCS/汎用書き込みコマンドを送信していることが確認されました。

ご確認いただけますでしょうか?

  1. HX8394-Fは、電源投入/リセット後に専用の初期化シーケンスを必要とするかどうか。
  2. RK055MHD091A0-CTGディスプレイパネルに関して、推奨される初期化手順や関連ドキュメントが存在するかどうか。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
シダム。

Re: Query Regarding HX8394-F TFT Driver IC Initialization

こんにちは、 @Shivani_Elavena さん

NXPテクニカルサポートチームにご連絡いただきありがとうございます!

まず、メインコントローラとしてNXP RTシリーズのMCUを使用することをお勧めします。これにより、より幅広いサポートを提供できるようになります。次に、ご指摘いただいたディスプレイパネルの問題については、RT MCU SDK をご確認ください。また、こちらのドライバをご確認いただくことをお勧めします: https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2025.04/drivers/video/rocktech-hx8394f.c

- hx8394f_panel_enable_backlight

- hx8394f_init_sequence


良い一日をお過ごしください!

よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
水曜日
更新者: