2366992_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2366992_ja-JP

2366992_ja-JP

PMSMのV/f制御は可能ですか?

私はV/f方法によるPMSM制御のためのSimulinkモデルを作成しています。このモデルは誘導電動機には有効ですが、PMSMの速度出力が振動します。磁界が同期していないのだと思います。何か見落としているでしょうか?

Re: can we do V/f control of a PMSM?

こんにちは、

PMSMのV/f = 可能
しかし多くの条件下で本質的に不安定である
観測された振動は想定される挙動です

本格的なPMSMプロジェクトの場合:

FOC(ベクトル制御)を使用する
あるいは少なくともセンサーレスFOC

V/f は:

研究/デモ用としては問題ない
生産用PMSM制御には不適切

V/f制御下のPMSMに関する問題点の概要

自己同期機能なし:
PMSMはローターの磁界が固定されているため、固定子の磁界と同期を保つ必要がある。V/f制御ではこれは保証されません。

滑り機構なし(誘導モーターとは異なります):
速度とトルクを一致させるための自然な「調整」機能がないため、不安定性が発生する可能性がある。

制御されていないトルク角度(δ):
トルクはローター磁界と固定子磁界の間の角度に依存するが、V/fはこの角度を制御しないため、トルクが不安定になる。

結果:

速度変動
同期の喪失(ステップアウト)の可能性
動的性能が低い

よろしくお願いいたします。

ピーター

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: