親愛なるフォーラム
現在、 i.MX-RT1060 に電力を供給するために PF1550 を実装しています
私のアプリケーションでは、「 ONKEY」 を使用して(ローにプルして)PMICの「SHIP」モード を終了する 必要があります。
データシート(Rev 7)は、表26の24ページに次のように記載されているため、私を混乱させました。VSYS = 0 V、ONKEYからのみ起動しています。 これにより、この機能がサポートされている印象を与えます。
しかし、75ページには次のように書かれています。「このモードから抜け出す唯一の方法は、充電器のアタッチイベントです。これが発生すると、ステートマシンはREGS_DISABLE状態に戻ります。バッテリーの取り付け直しは、SHIPモードを終了するためにも使用できます。
PF1550 は ONKEY を使用して SHIP モードからの終了をサポートしていますか?そして、おそらくこれを可能にするレジスタはありますか?
敬具
シモーネ・マティス