S32k44に問題があります。
EB tresosを使用してLPSPIを設定し、Lpspi_Ip_AsyncTransmit()を使用してデータを送信しようとしました
ドライバーがLPSPI_IP_BUSY状態のままであるため、他の呼び出しが拒否されると、呼び出しが実行されます。
S32K344のサンプルプロジェクト(EB tresos構成を使用)を共有していただけますか?
Lpspi_Ip_AsyncTransmit() の場合;DMAを使用していますか?
#S32K344
ありがとうPetr
この例を使用すると、SPIを使用できるようになり、問題は解決します