こんにちは、みんな、
今日はお元気でいらっしゃることを願っています。CANについて質問があります。そこで、低レベルのAPIでCANの例を試しましたが、PTA6/7 -> PTB0/1からPINSを再ルーティングしても問題なく動作しています。osciですべての送信信号を見ることができます。確かに、PTB0/1にはCANトランシーバーがありません。
しかし、今、PINS、PORT、CAN_43_FLEXCAN,..が設定されたCANの高レベルAPIの例を試してみるとS32DSで。コードはエラーなしで生成され、プロジェクトもコンパイルおよびリンクされています。しかし、osciに信号が見当たりません。PTA6/7でもPTB0/1でも。
添付ファイルには、High Level API の例があります。
事前に助けてくれてありがとう!