1996486_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1996486_ja-JP

1996486_ja-JP

S32G3 - HSE FW IVT なしで直接インストール

こんにちは、私の目標は、HSEをフラッシュしてから暗号サービスをテストできるようにすることです。

IVTをフラッシュ/作成せずに、ローターバッハデバッガを使用してHSEを直接フラッシュする必要があります。


HSEのビン/ヘックスファイルを直接フラッシュしようとすると、HSEの専用領域にアクセスできないことがわかりました(?T32 ウィンドウの s) -> アドレス 0x22000000


HSEメモリ領域を有効にする方法はありますか(おそらくcmmスクリプトを使用)それに応じてフラッシュできるようにする方法はありますか?


ありがとうございました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:56 PM
更新者: