RTOSをベースとしたS32G-VNP-RDB3(s32g399a)を開発しています。複数のイーサネットポートを使用するにはPFEを使用する必要があることは知っていますが、PFEには別のドライバーを適用する必要があり、その方法がわかりません。
私の質問を言い換えると、次のようになります。
1. S32G-VNP-RDB3(s32g399a)でPFE機能を使用するにはどうすればよいですか?
2. PFE の PTP および TIME Aware Shaper 機能のデモ ファイルはありますか?
どなたか使い方を知っている方がいらっしゃいましたら、助けてください...。助けてください...
こんにちは!ご回答いただき、誠にありがとうございました。
Q1について
そのページからトレ ソスを入手 したとき(リンク:S32G3 Safe and Secure Vehicle Network Processor |NXP Semiconductors)、ライセンスに関する確認を得ることができませんでした。代わりに 、さまざまな バージョン をダウンロードできる場所から バージョン29をダウンロードし、アクティベーションコードを確認してアクティブ化し、使用しています。
Q2 と Q3 について
ドキュメントが不足しているため、使用と開発に問題があります。関連するリリースノートを確認してみます。
ご 協力いただきありがとうございます 。追加の質問 については、新しい セッションを作成して質問します。