いくつかの PXP ドライバーの例 (つまり pxp_lcdif_handshake) を見ると、PXP は eLCDIF で利用されているようです。
最終的には、マルチカラーディスプレイを駆動するために使用される以下のemWin呼び出し構造(プロジェクトなど)の実行時間をオフロード/削減emwin_gui_demo最適化しようとしています。
if(condition)
{
GUI_MULTIBUF_Begin();
GUI_Exec();
GUI_MULTIBUF_End();
}実行されるグラフィックス操作にもよりますが、>20ミリ秒の実行時間を測定しましたが、これは非常に重要です。
PXP は LCDIFv2 で使用できますか?もしそうなら、どのようにしますか?
PXPはemWinマルチバッファリングで使用できますか?
PXPは、上記の呼び出しの実行時間をどの程度軽減/削減/最適化するのに役立ちますか?他にどのようなオプションがありますか (GPU2D/VGLite 以外)?