大家好,
我用mpc5748g-gw的板子已经遇到两次,在使用过程中突然网络信号丢掉,重新断电,上电,用debug重新刷机,启动后,sja1105q的交换机的能力看起来就坏了一样,网络一直无法联通
之前试过坏一个端口,换一个ip地址,重新卸载了s32ds 的sdk,可以好一段时间,但是后来又遇到了网络信号再也无法连接上的情况
想要请教下,遇到这种情况,怎么重置?
用gdb调试,看到enet_drv_init是完成了的,在etharp_request 调用ENET_DRV_SendFrame后,lwip中enetif_poll_thread去调用ENET_DRV_ReadFrame 没有读到任何东西
从现象上看,就是网络没有通,这是为什么?
之前都是好好的,就突然跳出了一个提示框之后,就不行了,那个提示框也是在pc上跳出来的,提示框中的具体内容不记得了