Evaluation Board für SPC5607BF1MLU6

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Evaluation Board für SPC5607BF1MLU6

842 Views
stefanschiebel
Contributor II

Hallo,

ich soll für die Porsche Engineering GmbH einen Prozessor von Ihnen programmieren, den SPC5607BF1MLU6.

Meine Frage ist, gibt es von Ihnen ein Evaluation Board, um erste Programme zu testen? Könnten Sie mir hierzu ein en Bestell-Link senden? Eine weitere Frage stellt sich mir, mit welcher Entwicklungsumgebung ist es am sinnvollsten, den Prozessor zu programmieren? Gibt es einen JTAG-Debugger?

Vielen Dank für Ihre Antworten.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schiebel

Porsche Engineering Services GmbH

0 Kudos
Reply
1 Reply

730 Views
petervlna
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Stefan,

This is English forum, so write in English if it is possible.

Yes, there is an evaluation board for xPC5607B:

1. Motherboard XPC56xxMB2|NXP 

2. Daughter card Evaluation board for the MPC560xB|NXP 

Daughter card can be use as standalone, but then you won't have GPIOs routed on pins like it is on motherboard.

Minimodule contains standard JTAG connector.

You can select from various debugger vendors as:

Lauterbach, PEMicro, GHS probe, iSystem, PLS, etc...

For serious development I can recommend Lauterbach.

Peter

0 Kudos
Reply