MCUXpresso Secure Provisioning v6 non funziona su windows 11

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MCUXpresso Secure Provisioning v6 non funziona su windows 11

734 Views
mich28
Contributor II

Salve, oggi ho provato il tool "MCUXpresso Secure Provisioning v6" con windows 11 (nb lo uso da diversi giorni su un altro pc con windows 10) prima di tutto volevo testare la comunicazione usb e ho ricevuto questo errore

error.png

provando con la stessa scheda e lo stesso adattatore ad usare lo stesso programma su windows 10 il problema non si presenta, quindi mi chiedo se questo software è compatibile con windows 11?

ok.PNG

0 Kudos
Reply
1 Reply

705 Views
liborukropec
NXP Employee
NXP Employee

Hello,

SEC should support Windows 11. Could you execute secure provisioning in verbose mode:

c:\nxp\MCUX_Provi_v6\bin\securep.exe -v

and then try the connection dialog? There might be some error message that might explain the issue.

Also try to ping the usb device using the `blhost` in the terminal:

cd c:\nxp\MCUX_Provi_v6\bin\tools\spsdkblhost -u -j -- get-property 1 0
And paste here the text output.
Please make sure device is in the ISP mode.
 
Regards,
Libor
0 Kudos
Reply