Salve, oggi ho provato il tool "MCUXpresso Secure Provisioning v6" con windows 11 (nb lo uso da diversi giorni su un altro pc con windows 10) prima di tutto volevo testare la comunicazione usb e ho ricevuto questo errore
provando con la stessa scheda e lo stesso adattatore ad usare lo stesso programma su windows 10 il problema non si presenta, quindi mi chiedo se questo software è compatibile con windows 11?
Hello,
SEC should support Windows 11. Could you execute secure provisioning in verbose mode:
c:\nxp\MCUX_Provi_v6\bin\securep.exe -v
and then try the connection dialog? There might be some error message that might explain the issue.
Also try to ping the usb device using the `blhost` in the terminal:
cd c:\nxp\MCUX_Provi_v6\bin\tools\spsdkblhost -u -j -- get-property 1 0