SDK2.2_iMX6UL_WIN 添加到 MCUXPRESO IDE时,报很多错误,其中一个错误是: cvc-enumeration-valid: Value 'ca7' is not facet-valid with respect to enumeration '[cm0, cm0plus, cm3, cm4, cm7]'. It must be a value from the enumeration.
怎么才能添加到 MCUXPRESO IDE 中?
Hello Wang,
SDK2.2_iMX6UL_WIN 是基于arm gcc和IAR的, 所以请使用IAR环境,项目可以直接导入。
Have a nice day!
TIC weidong