关于 i.MX RT1050 MCU(600MHz)请问 是否有 类似于 STM32CubeMX 这样的 图形化 管脚、初始代码 自动生成工具软件?

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

关于 i.MX RT1050 MCU(600MHz)请问 是否有 类似于 STM32CubeMX 这样的 图形化 管脚、初始代码 自动生成工具软件?

6,179 Views
caoyong_zhang
Contributor I

您好:

   我 今天才 注册 加入 NXP 家族,我 对 NXP MCU 的 开发环境 完全不了解 。

我打算 购买  i.MX RT1050 MCU(600MHz)的 开发板,但是 不知道 NXP

这里:【是否有 类似于】?? STM32CubeMX 这样的 【图形化 管脚、初始代码 】

自动生成工具软件?

   众所周知:STM32CubeMX 图形化配置,生成的 初始化代码,可以很

方便的 在 IAR 开发环境中 编译链接。。确实很方便。。

   所以:我猜想 NXP 这边 也应该 有类似的 工具软件,来帮助 用户开发 ——

  i.MX RT1050 MCU(600MHz)。。

——谢谢。

0 Kudos
1 Reply

1,354 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

The i.MX RT series is not launched yet and we do not provide more information,
then may be found on the Web.

< http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-process... >

0 Kudos