We need to fix the PC which do not install Visual studio, why blfwkdll.dll could not be called on some PC? Thanks.
Below is the test step description.
 
您好!
        工具详情:
            工具名:KL81下载工具
            开发环境:VS2015
            调用DLL:blfwkdll.dll
            调用的接口: 
                    1)  连接接口 :Updater::Updater(PeripheralConfig *config)
                    2)  下载接口 : uint32_t flashFirmware(std::string *filename, uint32_t baseAddress);
 电脑1(环境vs2015,vs2012,vs2008,vs2010):
            在本机中测试KL81下载工具,可以调用连接接口,下载接口,并实现下载(只考虑一对一下载)
 环境无vs版本的电脑2:
            测试发现KL81下载工具,在调用连接接口和下载接口的时候出现参数传进和传入的值不同,故下载不成功。
 装有VS2010 的电脑3: 测试发现一切正常下载
 
KinetisFlashTool.exe  此mfc应用程序是Visual Studio 2015 - Windows XP (v140_xp)  支持C++11标准以后
blfwkdll.dll                    此动态库也是Visual Studio 2015 - Windows XP (v140_xp)    
KL81下载工具.exe    此mfc应用程序也是 Visual Studio 2015 - Windows XP (v140_xp)      采用静态库使用mfc   运行库(多线程MT)
尝试解决办法1:电脑2 (无vs版本的电脑)只装vs2015运行库环境,未解决,正在尝试装完整的vs2015
尝试解决办法2:将编译器版本降低试用无果
        原因:将blfwkdll.dll使用低版本的编译器Visual Studio 2010 (v100) 编译(支持C++11标准以前,不支持C++11标准以后),出现许多编译错误,C++语法有不同之处,blfwkdll.dll  采用C++类封装实现,改动困难。
总结:问题出现在在环境无vs版本的电脑2上使用 KL81下载工具.exe调不到blfwkdll.dll函数,或者是出现错误。
           KinetisFlashTool.exe工具在环境无vs版本的电脑2上可以正常调用并实现下载。
KL81是1-16的烧写工具,KinetisFlashTool.exe是烧单一芯片的工具。