UART fifo 通过UnLSR寄存器的THER和TEMT位标记fifo中是否有数据,如何能知道fifo中是否已满,或者fifo中剩余空间。我的应用是想用轮询方式发送数据,每次轮询时,如果有需要发送的数据,就将fifo填满,此时fifo可能有剩余字节。但无法知道剩余多少,就只能等fifo空后,再一次性将fifo填入16字节。但这样可能会使两个字节间隔变长导致帧断裂,破坏modbus协议,特在此求助。谢谢大家。
U0IER[1] enables the THRE interrupt for UARTn. The status of this can be read from UnLSR[5].
UnIER[2] enables the UARTn RX line status interrupts. The status of this interrupt can be read from UnLSR[4:1].
U0IER enable 可以只用來查status用, 不是一定要用中断的方式发送数据, 可以继续用轮询的方式发送数据.