//*****************************************************************************
//
// Processor ends up here if an unexpected interrupt occurs or a specific
// handler is not present in the application code.
//
//*****************************************************************************
__attribute__ ((section(".after_vectors")))
void IntDefaultHandler(void)
{
while(1)
{
}
} |
/* Family specific IRQ handler alias list */ /* #if (defined(CHIP_LPC11AXX) || defined(CHIP_LPC11EXX) || defined(CHIP_LPC11UXX)) #define UART_IRQHandler USART_IRQHandler #define USART0_IRQHandler USART_IRQHandler #endif */ |
void FLEX_INT0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT2_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT3_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT4_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT5_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT6_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FLEX_INT7_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void GINT0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void GINT1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void SSP1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void I2C_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER16_0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER16_1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER32_0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void TIMER32_1_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void SSP0_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void UART_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void USB_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void USB_FIQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void ADC_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void WDT_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void BOD_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void FMC_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); void USBWakeup_IRQHandler (void) ALIAS(IntDefaultHandler); |