LPC82x的PIO0_8是外界竞争的输入端,PIO0_9是输出端。如果是有源晶振,晶振的输出连接PIO0_8即可;无源晶振需要按照标准晶振的连接方法连接;在代码中选择外部晶振,并且使能就可以了。看门狗的功能网友已回答了。
Hi
下图中显示LPC824低功耗模式下唤醒的方式:
其中WKT属于自唤醒模块,用户可以设定时间通过WKT模块产生定时中断自动唤醒芯片。
WKT的时钟源包括以下三种:
根据实际情况,客户可以通过WKTCLKIN管脚提供外部时钟共WKT工作。
Wish it helps.
Have a great day,
Ma Hui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------