LPC5502JBD64的UART的最大波特率确认

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

LPC5502JBD64的UART的最大波特率确认

1,714件の閲覧回数
dashanli
Contributor I

LPC5502JBD64的UART的最大波特率在用户手册上写的是10Mbps(异步模式)和25Mbps(同步模式),分队对应两种模式。

LPC5502JBD64_7_24_1_4.png

 

但是如果用手册中给出的公式,那么计算后的结果分别是9.6Mbps(异步模式)和48Mbps(同步模式),想问一下我的计算出问题了还是手册中写的有问题。

从附件的可以看出,异步模式的时候,

FCLK最大为48Mhz,,OSRVAL最小为4,BRGVAL最小为0,

则UART的最大波特率 = [FCLK/(OSRVAL + 1)]/(BRGVAL + 1) = 48/5/1 = 9.6Mbps

 

同步模式时,

Un_SCLK = FCLK / (BRGVAL+1) = 48MHz,我理解这个时钟频率即为同步模式的波特率:48Mbps

想问一下上面的算法有没有什么不对的地方。

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)

1,639件の閲覧回数
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @dashanli 

您的公式是正确的。

1)“同步模式时,

Un_SCLK = FCLK / (BRGVAL+1) = 48MHz,我理解这个时钟频率即为同步模式的波特率:48Mbps”

->> 计算的理论值没有问题,但是硬件的限制,只能最大波特率在25Mbps.

2)异步模式的时候,

FCLK最大为48Mhz,,OSRVAL最小为4,BRGVAL最小为0,

则UART的最大波特率 = [FCLK/(OSRVAL + 1)]/(BRGVAL + 1) = 48/5/1 = 9.6Mbps

->>此计算也没有问题,LPC5502JBD64 UART 异步模式时的最大波特率就是9.6Mbps. 之所以写了10Mbps,因为按照50MHZ FCLKC计算的,PLL可以倍频到50MHZ。但是flexcomme 的时钟源最大是48MHZ。 所以是9.6Mbps.

 

BR

Alice

0 件の賞賛
返信

1,602件の閲覧回数
dashanli
Contributor I
您好,@Alice_Yang

->>此计算也没有问题,LPC5502JBD64 UART 异步模式时的最大波特率就是9.6Mbps. 之所以写了10Mbps,因为按照50MHZ FCLKC计算的,PLL可以倍频到50MHZ。但是flexcomme 的时钟源最大是48MHZ。 所以是9.6Mbps.

感谢您的回复,但是我需要再确认一下,
也就是说LPC5502JBD64 UART 异步模式时的最大波特率就是9.6Mbp,不是10Mbps我理解的对么。
0 件の賞賛
返信

1,591件の閲覧回数
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @dashanli 

您理解的对。

 

BR

Alice

0 件の賞賛
返信