LPC54628的SPI通信

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

LPC54628的SPI通信

872件の閲覧回数
fa_gt006
Contributor I
你好,我是使用LPC54628的芯片,用SDK包里面spi_polling_b2b_transfer_master的示例,将SPI9更改为SPI2,并且设置了CLOCK_Attachclk(kFRO12M_to_FLEXCOMM2),配置了SPI2的相关引脚P1_23,P1_24,P1_25,P1_26和SPI传输时序CPHA,CHOL,但是不知道是什么原因,在SPI9时程序能正常运行,换成SPI2之后,SPI就不能正常通信呢,请问将SPI9更换为SPI2之后还有什么地方需要配置的吗?
0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)