我按照LPC4357开发板的例程.运行以下两个工程:
【1】USB0作为USB_DEV/Usb_MassStorage.
运行程序后,PC 将该4357及nand flash自动识别为USB 大容量存储器.
【2】USB_HOST/Usb_MassStorage
挂载优盘,往优盘拷文件.
同样的程序在开发板上可以正常运行,在我自己布的电路板上不正常.
我布板的原理图和PCB如下:
![usb原理图.jpg usb原理图.jpg](https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/134278iDCA9AF4CF1A6081F/image-size/medium?v=v2&px=400)
![usb走线.jpg usb走线.jpg](https://community.nxp.com/t5/image/serverpage/image-id/134279iFE2B791082DA5818/image-size/medium?v=v2&px=400)
整理出了差分线,左边是USB1,右边是USB0. 走线是按差分线走的.
是否布线需要调整?
以及如何用示波器,逻辑分析仪来调试USB的故障?