LPC4357使用SDRAM当系统RAM异常咨询

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LPC4357使用SDRAM当系统RAM异常咨询

1,068 Views
junliu
Contributor I

采用BOOT+APP模式。BOOT初始化SDRAM,测试SDRAM也是OK的,然后转跳APP,

APP使用内部100K+的内部ram,没有任何问题。分散加载如下

1.png

这种模式下,app各种功能正常。

使用外部saram 加载如下

2.png

这种模式下 APP 跑流水程序(没有中断产生的)是正常的。

但是当开启各种硬件中断后程序有一定几率20%,程序会跑飞。

开始怀疑是sdram问题。就加了段测试代码

3.png

这个测试非常正常。

怀疑是中断向量地址没有设置好。跑测试了下也是正常的。(使用内部ram和外部ram的向量地址是一样的)

SCB->VTOR 的值也是 0x1A020000

Labels (1)
0 Kudos
5 Replies

800 Views
junliu
Contributor I

Hi HuiMa

   测试了下,中断向量搬到sdram现象依旧。

这里有个现象说下。我现在程序不改动只是单使用内部的三个ram分区。程序可以正常工作。这时程序修改为使用外部sdram,程序jink下载下去程序也是正常工作。但是只要关机再开就如题产生中断飞了。

0 Kudos

800 Views
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, Jun Liu

不好意思,回复晚了。

能不能提供一下你的测试软件?我可以在MCB4300 板子上测试一下,看看能否复现这个问题。

0 Kudos

800 Views
junliu
Contributor I

方便留下Email么,吧具体问题Email 发给你

0 Kudos

800 Views
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi

请参考下面的链接在NXP官网提交一个服务请求(CASE),这样就可以进行一对一的支持了。

https://community.nxp.com/docs/DOC-329745 


Wish it helps.

Have a great day,
Ma Hui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos

800 Views
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi

请参考下面的问题贴,其中重新指定heap的位置:

LPC4357: using external SDRAM as data/program-memory 

另外,将APP的中断服务向量表整体搬到SDRAM的起始位置,并且重新指定SCB->VTOR寄存器的值,看看中断发生时是否还会程序跑飞。


Wish it helps.

Have a great day,
Ma Hui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos