LPC4337JBD144烧录用几个引脚?,uart和JTAG烧录,烧录器用哪种,手里有PT2302转TYPEC有线,还有FT232线,不知道接哪些引脚。说明书上说uart0用71和85,用flahsmagic总是提示波特率不正确,波特率57600—12MHz。
Hello @dracen
If you using Flash Magic with LPC4337 ISP mode program. about the pins please refer to:
BR
Alice
我是一个纯小白,你的意思是除了接p2_0和p2_1引脚,还需要接p2_3和p2_4吗?烧录软件我用的是flash magic,下载器有什么需求呢?如果我用jtag方式通过J-link烧录那又需要注意什么问题,引脚又是哪几个?
Hello @dracen
1> 如果使用flash magic, 不用额外下载器。只需要将LPC4337 进入ISP 模式, 通过串口就可以烧写。
推荐参考:
https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers-Knowledge/Flash-Magic-Programing-LPC/ta-p/1152763 -> 1.1 UART ISP Mode Demonstration
2> "你的意思是除了接p2_0和p2_1引脚,还需要接p2_3和p2_4吗?"
P2_0 & P2_1 或者P2_3 & P2_4. 对用UART0 或者UART3.
3> 如果用Jtag, 请参考 https://community.nxp.com/thread/388998
或者参考LPCxpresso4337 原理图:
BR
Alice
我用数据线是ft232,rx和tx接在75脚和81脚上,flash magic,型号lpc4337,波特率57600,12Mhz,当我点flash magic 上的isp 菜单下第三项时总是提示我波特率不正确,检查step 1,这又是什么问题?