LPC1768 RS-485/EIA-485模式的操作功能中,被选中管脚RTS(或DTR)上升沿到数据发送引脚(TX)起始位的下降沿之间的时间是多少呢?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

LPC1768 RS-485/EIA-485模式的操作功能中,被选中管脚RTS(或DTR)上升沿到数据发送引脚(TX)起始位的下降沿之间的时间是多少呢?

1,519件の閲覧回数
yangbin
Contributor I

在一个RS485通讯的项目中, 我用到LPC1768 RS-485/EIA-485模式的操作, 配置使能自动方向控制,以及被选中的管脚在CPU写数据到TXFIFO时会拉高(驱动为高电平)。而对于最后一个停止位离开TXFIFO到撤销RTS(或DTR)信号之间的延时,可以通过8位的RS485DLY寄存器内进行设定。然而对数据刚开始发送的时候有一个疑问:

被选中管脚RTS(或DTR)上升沿到数据发送引脚(TX)起始位的下降沿之间的时间是多少呢?

我比较担心的是如果方向控制引脚经过光耦(多个光耦)那么可能影响数据的发送,虽然我没有用光耦。

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,268件の閲覧回数
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

楼主你好!

关于这个具体数据,目前我们手册中没有给出。

所以建议你结合你自己的平台,用示波器测试下你想要的时间。

如果要使用光耦,也可以实际测试下,光耦前端与后端的具体情况,再加以设计考虑。

如果测试过程中遇到任何问题,欢迎继续交流。


Have a great day,

Kerry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信