LPC1768通讯异常
情况一:在芯片复位后,不发送数据,接收到的数据也不处理
情况二:在CAN通讯线上做EMC实验中传到骚扰后,同样不发送数据,接收的数据也不处理,这个情况该怎么解决?
Please check if the CAN module gets successfully initialized after reset. if other module can work normally after reset?
CAN fails communication due to EMC, possible reasons:
- need to check if EMC interference cause system reset
- check if EMC causes the program fly. For example PC pointer points to a dead loop.
我觉得你们还是实际操作一下比较好,测试一下代码有没有问题,而且我给你们发邮件把代码发过去了,并没有得到你们的结果,你们只是说有例子,那我写的代码有什么问题,你们能给个解释吗?
情况是这样的,您说的情况都没有发生,实际上是因为接收到数据后,进入了CAN中断,但是中断类型是错误,并不是接收中断,所以就导致了接收不到数据,也发送不出数据,不知道你们这个情况该怎么解决?