LPC1343 UART setup DIVADDVAL/MULVAL 設置問題

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

LPC1343 UART setup DIVADDVAL/MULVAL 設置問題

732 次查看
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
Content originally posted in LPCWare by boltnut on Mon Aug 25 11:03:55 CDT 2014
依據 UM10375文件 page 201-203 的公式,
當 UART_PCLK=12MHz, BR=116200 時
應設置 DLM=0, DLL=4, DIVADDVAL=5, and MULVAL=8,
但LPC13xx_SampleSoftware  v107 中 UART demo code
卻沒有特別設置 DIVADDVAL=5, and MULVAL=8, 卻採用
其 default values (DIVADDVAL=0, and MULVAL=1),
經實證結果是正常的, 反而 刻意設置 DIVADDVAL=5, and MULVAL=8
會導致錯誤結果. 請問各位先進當中是否有任何誤解呢 ?
标签 (1)
0 项奖励
回复
0 回复数