申请LPC54608开发板

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

申请LPC54608开发板

1,984 次查看
limale
Contributor I

我是一名硬件工程师,先前产品设计中用的STMCU比较多,去年偶尔参加了一个恩智浦社区的活动逐渐对恩智浦的MCU有了了解。陆续使用过KE02Z、KL25Z、KL26Z、K64F、MAPS-K22和LPC824等开发板及套件,发现无论是从最基本的文档还是软件和工具都是非常全面的,对于产品开发非常有帮助已经把LPC824应用与产品设计中了。它的开关矩阵功能对于硬件工程师来说真是好用,如果设计有缺陷只需要在软件端进行修改而不需要重新打板。

看到官方新推出的LPC546XX系列是面向通用市场开发的主流产品,而且是基于Cortex-M4内核,主频、Flash、Ram和外设都有了相应的提高而且还集成了LCD控制器功能很是强大,如果应用于产品设计中应用能得到很好的用户反馈。刚好官方有免费申请的活动,希望能得到一块体验一下主流的产品和大家一起来学习,为以后的产品设计做铺垫。

0 项奖励
回复
0 回复数