我想申请LPC54608开发板开发可穿戴设备

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

我想申请LPC54608开发板开发可穿戴设备

1,911件の閲覧回数
hongjiesun
Contributor I

曾经的产品开发,用到了NXP的LPC1768,各方面都杠杠的,周末闲暇到与非网的NXP社区看到社区的《LPC公布2017新产品路线图,并推出LPC54608官方开发板活动》,打开之后 看到是LPC54608开发板的活动,曾经的LPC54系列以低功耗,高性能著称而广泛应用于可穿戴设备,而这次活动中的LPC54608开发板中的MCU基于强大的M4核,高达180MHz,灵活的低功耗管理功能, 开发板中有便于显示开发的LCD屏幕,便捷的调试接口,内嵌的功耗测量功能,大容量的Flash,数字麦克风,加速度计,音频接口等丰富的扩展功能,正好公司有可穿戴设备的开发项目要做,想要用此开发板开发一款可穿戴设备,开发板上丰富的功能刚好满足要求。希望可以申请一款,借此也熟悉上手MCUXpresso和强大的生态系统,为后续其它产品的开发做好铺垫。, 我想申请LPC54608开发板开发可穿戴设备 曾经的产品开发,用到了NXP的LPC1768,各方面都杠杠的,周末闲暇到与非网的NXP社区看到社区的《LPC公布2017新产品路线图,并推出LPC54608官方开发板活动》,打开之后 看到是LPC54608开发板的活动,曾经的LPC54系列以低功耗,高性能著称而广泛应用于可穿戴设备,而这次活动中的LPC54608开发板中的MCU基于强大的M4核,高达180MHz,灵活的低功耗管理功能, 开发板中有便于显示开发的LCD屏幕,便捷的调试接口,内嵌的功耗测量功能,大容量的Flash,数字麦克风,加速度计,音频接口等丰富的扩展功能,正好公司有可穿戴设备的开发项目要做,想要用此开发板开发一款可穿戴设备,开发板上丰富的功能刚好满足要求。希望可以申请一款,借此也熟悉上手MCUXpresso和强大的生态系统,为后续其它产品的开发做好铺垫。

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)