开工大吉:LPC54608开发板活动迎来第二季!

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

开工大吉:LPC54608开发板活动迎来第二季!

2,446 Views
joezhou-mcu
Contributor III

去年12月,我们推出首轮LPC54608开发板活动以来,深受广大LPC爱好者及用户的欢迎!值此新春,恩智浦特别推出第二季LPC54608开发板免费申请活动,请大家抓紧机会,参与我们的社区讨论,赢取开发板!

参与讨论,即可获取LPC54608(OM13092)开发板
参与方式:参加LPCmcu.org社区讨论,并和大家分享你的新一代基于LPC技术的产品设计(发布讨论内容可用中文)!第二季活动从即日开始,于2017年2月15日截止。发帖时,请注明“#中国用户论坛#”标签,即有机会获得一块LPC54608开发板(OM13092)

该活动第一季的部分获奖者,已经在“LPC中国区论坛(NXPIC.ORG)“晒出了他们的开发板,大家可以先睹为快:

关于LPCXpresso54608开发板

LPC54608_lcd_photo_demo2-BACK3.png
LPCXpresso54608 & MCUXpresso 使用起来,上手还是比较直截了当的。为了让大家更容易理解,我们制作了一个简单的“入门使用指南”:

LPCXpresso54608:开箱实照和上手指南

以下列表为LPC546xx MCU系列产品选型表(黄色框内为首批量产型号)

LPC5460x part numbering & features.png

LPCXpresso54608就是支持整个LPC546xx系列的开发板,下面有一些有用的链接:

LPCXpresso54608 board front.pngLPCXpresso54608 board back.png

LPCXpresso54608开发板主要特性:

  • 272x480彩色LCD电容触摸屏

  • 板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项)

  • 支持外接调试探头

  • 3个用户LED,以及复位、ISP (3)以及用户按钮

  • 多个扩展选项,包括Arduino UNO和PMod

  • 内建LPC546xx MCU功耗测量

  • 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128)

  • 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4)

  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风

  • 全尺寸SD/MMC卡槽

  • 恩智浦 MMA8652FCR1加速计

  • 立体声音频编解码,带信号输入输出

  • 高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式

  • 10/100Mbps以太网 (RJ45接头)

LPC MCU的发展:2017年新产品路线图

自10多年前首次发布以来,LPC就一直引领着32位ARM MCU的潮流,以其无以伦比的简单易用性、设计灵活性和先进的集成度,不断改变着MCU市场的产品技术蓝图。日前,LPC MCU公布了2017年新产品路线图,内含两大旗舰系列,悉心雕琢核心技术,着重解决用户的设计挑战!我们将陆续推出针对这两大系列的推广活动, 敬请期待!

  • LPC800系列:入门级,替代8位单片机,价格适中。该系列经过用心设计和调校,取得 了功耗、性能和价格的平衡,是8位单片机升级换代的完美之选;

  • LPC54000系列。 面向通用市场开发的主流产品。该系列基于Cortex-M4核,吸取了最受欢迎的LPC1700系列的精髓,经过全新设计,为当今的开发者提供先进的集成度和极致而灵活的连接特性。

LPC MCU 2017 roadmap - CN.jpg

最后,再次提请大家注意LPC开发板免费申请活动第二季的截止日2017年2月15日!期待大家踊跃参与我们的活动!

Labels (3)
Tags (1)
4 Replies

1,975 Views
shuwang
Contributor I

Hi joezhou-mcu‌,根据你的规则,我们需要添加“中国用户论坛”标签而不是分类!但是在你统计的时候,把我(以及部分网友)都按照“分类”统计了致使我们被排除在外,这是你自相矛盾而不是我们的问题!但好在我以及部分网页有幸还是获得了板子,在此表示感谢!

但是楼主前后矛盾势必对别的(只添加标签未添加分类的)网友造成了“伤害”,还请楼主今后做事认真些!

楼主的帖子中注明了“标签”而不是分类!如下图:

QQ截图20170313112335.jpg

我的帖子按照规则添加了“标签”,但没有画蛇添足的去添加“分类”(这致使我没有被统计到),如下图:

QQ截图20170313112432.jpg

0 Kudos

1,975 Views
altium2
Contributor II

  希望大家多一份理解,毕竟这么多人申请而且还需要一个个审核,地址信息等等,任务很重。当然更希望大伙儿有啥想法能够及时的沟通,及时发现解决问题。 原先NXP社区中活动发布帖子有所欠缺,也希望理解啊。

0 Kudos

1,975 Views
joezhou-mcu
Contributor III

谢谢理解~~大家的支持使我们变得更好的动力!

0 Kudos

1,975 Views
joezhou-mcu
Contributor III

本次活动得到很多热心网友支持,非常感谢。

谢谢网友指正,确实我们的工作有失误。原贴本意是希望申请帖能够加上“分类”至“中国网友论坛”,以将申请帖与其他讨论帖尽量分开并方便统计。在后期的统计过程中我们发现了这个问题,并对所有加上“中国用户论坛”“标签”的申请帖一视同仁,选择符合条件的申请帖发送联系邮件。

需要指出的是,因参与活动的开发板数量有限,并非申请就一定能获得开发板,这个在原贴中也有写明。请大家谅解。

如有其它问题,请与joe.zhou@nxp.com联系。谢谢!