基于LPC54068设计的手持仓库物件扫描管理仪器

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

基于LPC54068设计的手持仓库物件扫描管理仪器

1,098件の閲覧回数
jiabinhan
Contributor I

       随着仓库物品的管理朝着智能化发展,越来越多的物件扫描仪器出现,我想要做出一个很有趣的不同于其它物件扫描仪器的仓库物件扫描管理仪器,其中很重要的是利用了扫描仪对物品的外形进行3D扫描,然后利用LPC的计算建模能力在工控产品中对物品进行建模从而进行分类与管理。

       其中硬件部分由一块LPC连接一个小型雷达扫描仪组成,在后续由多个LPC54068组成新的局域网,一些LPC54068配置成数据记录器,一部分LPC54068配置成扫描运算器,对物件进行自动化的外观分类。

       我会先熟悉板卡的硬件电路组成及原理,熟悉相应的开发软件的使用,了解驱动的编写,并开发一个可以显示扫描到的物件的外观的外形的显示程序,同时在后续完成相应的特征提取及分类功能。

        非常非常感谢,希望可以成功申请到一块LPC54068进行开发。

0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)